请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB2ANY 大家好、
您能帮助我们查询一下我们的客户吗?
USB2ANY 可以同时工作吗? 也就是说、如果我们想要将6个通道的 UART 数据发送到一台 PC 上、我们可以使用 USB2ANY 吗?
我们有一个假体控制器、它可同时通过 UART 发送6个模拟输出信号、而且我们需要将这些信号读入计算机中。
此致、
Danilo.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.