This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:OPA455输出电流要增加

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, LM1875, LM2876, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202377/opa455-opa455-output-current-to-be-increased

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: LM1875、 LM2876、 TINA-TI

尊敬的德州团队:

  我正在使用 OPA455生成+/-120vpp 正弦波信号(电源电压+/-60V)、但根据我的要求、我需要驱动500mA 负载。 请提供有关如何增大输出电流的建议。

谢谢  

Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否已经考虑过使用扬声器放大器?

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saravanakumar、

    我正在使用 OPA455来生成+/-120vpp 正弦波信号(电源电压+/- 60V),但根据我的要求,我需要驱动500mA 的负载。

    您需要将电源电压轨增加   到±60Vdc 以上、 由于运算放大器的裕量、可能需要将±65Vdc 提高到±70Vdc 范围。  

     这里有一个简单的示例、您无需知道设计要求。  

    e2e.ti.com/.../OPA455-120Vpp-03032023.TSC

    您需要添加具有 AB 类互补级(BJT 或 MOSFET 驱动器)的电流升压级。 您需要解决交叉失真问题、还需要具有电流限制功能以保护输出驱动器等。  

    如果可以通过浮动方式驱动负载、则可以实施推挽方法、以将输出电压摆幅加倍。 只是看看凯的回应,也许这是他所想到的。  

      

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您的建议符合我的需求、非常感谢。 请 帮我澄清一下、   为电流升压级添加以下电路是否存在任何问题。 推荐此应用的任何高电流 MOSFET 驱动器。  

      

    谢谢  

    Saravanakumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请 帮助我澄清,  添加 以下电路作为当前增压级是否存在任何问题。

    您是否已经使用此电路运行仿真? 您的结果是什么? 请发布您的仿真文件。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saravan、  

    您是否将上述电路仿真为电流增压器?  什么是120Vpp 驱动应用?

    您必须处理有关交叉失真、输出电压摆幅限制和相位失真等的相同问题。 在处理 Kai 为您模拟的差动驱动时,您将遇到较少的问题(如果您能够使用它的话)。 这些 是成熟的解决方案、不会占用太多 PCB 空间。  

    您可以通过互联网搜索适用于音频应用的 HV 和 HI MOSFET。 您可以搜索国际整流器公司的网站(infineon.com)、并尝试查找适合相应应用的互补 MOSFET。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    仿真结果是不正确的。 请看一下。

    此致

    Saravanakumar D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Saravan、  

    请给我们提供 Tina 仿真文件、我来看看电路。 请记住、E2E 是用于支持 TI 产品的平台。  

    有很多缓冲器输出级可与放大器反馈电路配合使用、但它们都不是最完美的(在某些应用中有优缺点)。 您需要告诉我们驾驶应用的类型、我们或许能够为您提供更好的建议。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我知道、我们将使用此电路来驱动 LVDT 应用。 其电源要求为36Vrms 0.5A。

    谢谢

    Saravanakumar D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saravan、  

    由于驱动应用针对 LVDT、因此我建议使用 Kai 仿真的驱动拓扑。  

    原因有很多:

    1.变压器必须在交流信号中驱动;驱动信号必须消除直流偏移电压或最小化变压器端子上的差分直流电压偏移(担心变压器的磁饱和)。   

    2.推挽式拓扑可以使浮动负载或变压器的输出电压摆幅加倍、因此即使是2X - 60V 功率放大器驱动器也可以提供高达36Vrms (102Vpp)、0.5Apk 的电压摆幅。 这是差分驱动架构的优势、此外该拓扑还将为应用提供更高的 CMRR。 例如、LM1875 (TI 网上商店提供1.583/1ku 美元)是一款出色的音频功率放大器(20W、高稳定性、低失真、电流限制、低 噪声、 更高的线性度、热保护优势等)、它应该能够很好地适用于驱动应用。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf?ts=1678282569912&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM1875

    3.由于这些功率放大器专为音频应用而设计、因此 THD 非常低、 是应用的理想驱动器、并能为传感应用提供精确的驱动。 此外、您的应用可能会在1kHz - 20kHz 范围内运行(对于典型的层压 Si 钢制冲压变压器、可能会高达50kHz)。

    总之、与分立式输出驱动架构相比有许多优点、其中设计人员必须在电路中实现许多集成功能、而这可能会增加成本并且导致性能或结果较差。  

    我针对您的应用进行了快速仿真、希望这对您有所帮助。 我们可以看到输出 Vdiff 匹配、共模电压非常出色。 输出驱动器直接耦合到变压器。 您也可以尝试电容耦合。   

    e2e.ti.com/.../LM1875-36Vrms-0p5A-Driver-03082023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saravan、  

    希望此仿真对您的项目有所帮助。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymon、

    感谢您的支持、我希望如果我将运算放大器从 LM1875替换为 LM2876、它应该能够提供相同的输出。   

    Saravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不运行 TINA-TI 仿真? TINA-TI 的操作非常简单、而且免费:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravan、

    我将运算放大器从 LM1875替换为 LM2876时,它应该会提供相同的输出。

    Kai 的建议将起作用。 正如 Kai 所指出的、在将它组装在一起之前、你应该对电路进行仿真。 由于电路正在驱动变压器、因此可能会发生许多意外的瞬态事件、您需要放置特定的保护电路、并找到应对意外系统行为的解决方案。   

    此致!

    雷蒙德