This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA602:从光学传感器获取输出电压、并将该信号转换为0-1VDC 之间的输出信号

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA602, LM6142, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205055/opa602-take-an-output-voltage-from-an-optical-sensor-and-convert-that-signal-to-an-output-signal-between-0-1vdc

器件型号:OPA602
主题中讨论的其他器件: LM6142TL071

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我正在寻找 OPA602AP 的替代产品。

我也只喜欢通孔器件、不需要焊接

我正在尝试从光学传感器获取一个输出电压、并将该信号转换为0 - 1 VDC 之间的输出信号

光学传感器的最小和最大电压介于0.3VDC 和2.8VDC 之间

主要询问是 OPA602AP 的替换器件

另一个信息是为我正在进行的项目和我正在努力实现的目标提供背景信息

我使用一种过时的产品对电路进行了仿真、因此需要一种可以做同样事情的产品。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种仿真并不现实;OPA602没有轨到轨输入、并且无法处理电源附近的信号。

    LM6142具有轨到轨输入和输出以及一些类似的特性。 可能会有其他替代产品、但我们需要知道需要什么频率、偏移误差、噪声和电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我不了解原理图中 OPA602的电源电压。 是+10V 单电源吗? 还是+/-10V 的双极电源电压? /-5V 的双极电源电压之间切换?

    我认为 TL071BCP 最终可以用作直接替代产品。 还是具有稍低输入失调电压的类似 JFET-OPAMP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    建议的两个运算放大器可以由 Clemens 和 Kai 提供工作电压。 如果您正在寻找低 IB 运算放大器的替代产品、TL07x 可能满足要求。 否则、LM6142将起作用。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071h.pdf?ts=1678720283284&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您能告诉我们您想做什么吗? OPA602和 TL071 JFET 运算放大器具有较高的 Vcm 范围、因此0-2.8Vdc 至0-1Vdc 的输入电压可能不是最佳选择。 下面是几个我可以看到的问题。  

    输入 Vcm 可能会给运算放大器带来问题、即使对于 OPA602也是如此(违反共模输入电压、除非使用了某些双电源电压轨。)  

    2. 您可能会失去精确度或通过转换产生较大的不必要误差。  

    3. Vos 电压可能不符合应用的精度要求。  

    请告诉我们设计要求或应用;或许我们可以提供更好的解决方案。  

    此致!

    雷蒙德