This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:TLV316

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204279/tlv316-tlv316

器件型号:TLV316

您好!

我将在差分运算放大器配置中使用 TLV316、其增益为2V。 我想知道如何在 pSPICE 中测量此器件 SPICE 模型的输入失调电压? 此外、如何消除该内部失调电压、如何添加外部失调电压? 如果您可以附上相应的电路配置图、那将会很有帮助。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../jagruti_5F00_tlv316.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 再 澄清一点、从您分享的电路配置来看、这意味着我们需要以+/-2.5V 的电压运行运算放大器来测量内部失调电压? 在我 的设计中、当我在 V+=5V、V-=0的条件下运行时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagruti:

     对此再澄清一个问题,从您共享的电路配置来看,这意味着我们需要以+/-2.5V 的电压运行运算放大器来测量内部偏移电压?

    否、但它极大地简化了测量。 您也可以在单个供电电路中实现。 然后、您可以以伪接地电位为基准测量输出电压。

    因为我 的设计工作电压是 V+=5V,V-=0。

    最好展示一下电路原理图。

    此外、您是只想测量 OPAMP 的输入失调电压还是希望它校准掉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jagruti、  

    如果您将来想验证运算放大器的模型、我建议使用 AN1516中预构建的测试、TINA 和 PFTI 中提供了这些测试:  

    AN-1516 SPICE 通用测试电路

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想根据数据表取消其内部偏移并在外部添加偏移。

    这里、我得到 Vo 为5mV。

    我曾尝试过上述配置、我在下面连接了引脚、但仍然获得了5mV 的 Vo、您可以帮助我解决这个问题吗?有了单电源、我应该如何消除内部失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagruti:

    您通常在这样的单电源差动放大器中使用伪接地、因为当两个输入电压相同时、输出应发出0V 电压。 但 TLV316无法一直降低到0V。 为了避免这种不必要的情况、通常会在 R2的接地端子上引入伪接地。

    请参阅此应用手册:

    e2e.ti.com/.../7762.tidu675.pdf