This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863:放大器论坛

Guru**** 2907100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2863, OPA2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205048/opa2863-amplifiers-forum

器件型号:OPA2863
主题中讨论的其他器件: OPA2837

尊敬的 TI:

我正在将器件型号 OPA2863RUNR 用作缓冲放大器。  该放大器具有断电引脚。  放大器 IC 封装采用5VDC 供电。  

我观察到、当断电引脚电压高于3.9VDC 时、在350 Ω 负载下输出缓冲器遵循4.096VDC 基准、而短路电流为64mA。

但是、当关断引脚 相对于接地处于0.00VDC 和3.90VDC 之间的任何位置 时、输出不会关闭、而是在350 Ω 负载且 短路电流为18mA 时保持在1.864V。

为什么断电引脚电压低于导通阈值不会导致 输出出现高阻态情况?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第8.3.3节显示了两个输入之间存在两个反并联保护二极管。 像您那样、当将 OPAMP 作为电压跟随器与输出端的负载进行布线时、+INPUT 减去两个硅二极管的压降会出现在 OPAMP 的输出端。 或者换句话说、当输出变为高欧姆值并且您通过强制拉电流流动来加载输出时、OPAMP 的输入保护二极管会变为正向偏置。

    请记住、这仅仅是一项降低 OPAMP 功耗的断电功能。 它不被用于输出复用用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Kai 的分析。 断电时、放大器的输出确实变为高阻态、但从低阻抗4.096V 信号通过输入端之间的两个背对背二极管的另一个路径仍然可以驱动输出、从而产生该现象。 这个问题有几个解决方案:

    1.当放大器断电时、如果4.096V 参考器件也可以断电、则可以防止这个额外的低阻抗源驱动 OPA2863输出端的电路。

    2.对 OPA2863使用500-1000欧姆范围内的反馈电阻。 当放大器处于活动状态时、输出将跟随缓冲器配置中的同相输入、但当其被禁用时、反馈中的这个附加电阻器将限制来自4.096V 源的电流。 在这种配置中、必须使用该反馈电阻器、以使放大器输入之间背对背 ESD 二极管中的电流保持在10mA 以下(请参阅最大值 数据表中输入 ESD 二极管的10mA 输入电流额定值)。

    3.如果(1)或(2)不可行、另一种替代方法是使用 OPA2837、该器件在其反相输入端带有内部开关。 当禁用该放大器时、该开关断开、将反相输入元件和这些 背对背二极管与输出断开、因此该路径是切断的、适合此类电路。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 OPA2837数据表的第7.3.4节。 OPA2837还可以采用这种具有相同引脚的 RUN-10封装。

    谢谢。

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Bharat 为您提供的解释和解决方案列表。  我考虑了使用 OPA2837作为具有 相同空间节省封装的候选器件;然而、我认为 该放大器的共模输入技术规格不能适应 4.096Vdc 的输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意 OPA2837无法支持使用5V 电源时的4.096V 输入。 这需要将 OPA2837输入从4.096V 降至其共模输入范围内、并将放大器设置为某个增益、或者  使用 OPA2863执行上述选项(1)或(2)。

    谢谢

    Bharat Agrawal