This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:THS4509

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, THS4509-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204176/ths4509-ths4509

器件型号:THS4509

大家好

我想了解有关 THS4509差分放大器的更多信息。

产品分为四种类型: THS4509QRGTRQ1、 THS4509RGTT、 THS4509RGTR、THS4509RGTTG4  

作为您的答案、 THS4509RGTT 和 THS4509RGTR 之间的区别 仅在于封装类型。

那么、THS4509QRGTRQ1和 THS4509RGTTG4之间的区别也是封装类型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beomyu、您好!

     THS4509RGTTG4与 THS4509RGTT 相同。 TI 的一项声明"过去 G4和 E4后缀意味着器件的额定等级为"绿色"或"无铅"。 但是、随着时间的推移、所有器件都将遵循这些新的"绿色环保"或"无铅"标准、但特定可订购器件仍可供货、从而使客户拥有一致的可订购器件型号。

      THS4509RGTTG4 (或 THS4509RGTT)和 THS4509QRGTRQ1的区别在于、第一个是目录 THS4509、第二个是通过汽车认证的 THS4509-Q1。 这意味着 THS4509-Q1具有可用于汽车系统的认证和资质。 汽车/航天/高可靠性级器件通常会有自己的产品文件夹和数据表。 有关资格说明的更多信息、请访问此 链接

    www.ti.com/.../qualification-summary-faqs.html

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答:)

    我还有一个问题。

    THS4509RGTT/THS4509RGTR/THS4509RGTG4具有相同的性能和相同的芯片布局。

    THS4509-Q1是否具有相同的芯片布局和类似的性能?

    谢谢!

    Beomyu 公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beomyu、您好!

     通常、我们的汽车级放大器与同类产品是同芯片、但性能可能会因封装中的任何变化而略有差异。 这将在汽车的数据表中进行说明。 主要区别在于汽车级器件在–40°C 至125°C 的整个汽车温度范围内额定运行

     对于 THS4509、这将采用相同的裸片/芯片布局和封装。 某些直流性能与 THS4509数据表 与 THS4509-Q1 数据表不同 、因为表征温度范围更大。  

    谢谢!
    SIMA