This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863:断电特性问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205047/opa2863-power-down-feature-question

器件型号:OPA2863

尊敬的 TI:

我正在将器件型号 OPA2863RUNR 用作缓冲放大器。  该放大器具有断电引脚。  放大器 IC 封装采用5VDC 供电。  

我观察到、当断电引脚电压高于3.9VDC 时、在350 Ω 负载下输出缓冲器遵循4.096VDC 基准、而短路电流为64mA。

但是、当关断引脚 相对于接地处于0.00VDC 和3.90VDC 之间的任何位置 时、输出不会关闭、而是在350 Ω 负载且 短路电流为18mA 时保持在1.864V。

为什么断电引脚电压低于导通阈值不会导致 输出出现高阻态情况?

谢谢