This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-EP:Vout 短接至 RG 引脚8

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204002/ina129-ep-vout-shorted-to-rg-pin-8

器件型号:INA129-EP
主题中讨论的其他器件:INA129

我目前正在进行失效模式影响和关键性分析、想知道您能否让我了解 如果输出短接到 RG 引脚8、INA129MDREP 仪表放大器将如何行为? 对于增益为1的情况、引脚1和8是开路的、电源电压为+/-12v。 反相输入为 GND、同相输入为2.5V。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    从 INA129内部方框图和您的电路描述中、您可以将增益级 A3的输出短接至增益级 A2的反相输入。

    为了简化、我们假设 增益级 A1的输出完全跟随 Vin-(0V)的输入、由此产生的电路可简化为下面所示的电路。

    在这种情况下、两个放大器都尝试驱动 Vout/rg+节点。 A3级直接驱动节点、而 A2级通过24.7kΩ Ω 反馈电阻器和 A3放大器驱动节点。 这将导致运行不稳定、器件将振荡、如 INA129阶跃响应的仿真所示、此时输出短接至引脚8。

    从故障的角度来看、主要的问题是大电流可能驱动 到 A2放大器级的反相输入、这可能会损坏器件。

    此致、

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

    感谢您提供有用的信息。 我只有最后一个问题。 如果器件因驱动到  A2放大器级反相输入的大电流而损坏、那么在损坏发生后对输出有何影响? 是将输出驱动至某个电源轨、还是根本没有输出。  

    再次感谢、

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

    在正常运行情况下、引脚1与引脚2虚拟短路、引脚8与引脚3虚拟短路、除 RG 电阻器外不应连接到引脚1和8。  这意味着、 在条件下、你描述了引脚8在内部驱动至2.5V、而引脚1为0V。  因此、根据 REF 电压、将输出短接至引脚8可能导致高电流通过下图所示的背对背输入保护二极管。  如果此电流大于10mA、这些二极管可能会损坏短接引脚8和3并使电流在它们之间流动-这将导致电路停止 同时运行、同时将输出驱动至其电源轨之一(12V 或-12V)。