This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:添加迟滞

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204729/tlv1704-add-hysteresis

器件型号:TLV1704

您好!

如何理解或读取下面提到的迟滞行  

>>迟滞电压0.2伏,约为7.62伏。

此致、

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该行未出现在数据表中。

    但我想这意味着这两个阈值是7.52V 和7.72V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!!

    是的、数据表中没有提到、但您是如何计算这两个值的?  

    谢谢。

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiranjit:  

    迟滞基本上为输入创建了两个直流阈值电平 以遍历。 如果迟滞总计为0.2V、以7.62V 为中心、则 VH 电平将为7.62V + 0.1V = 7.72V、VL 为7.62 - 0.1V = 7.52V。 数据表的第9.2节有一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chi Nguyen 的回复!!