This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:具有迟滞功能的比较器实现

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293, LM293A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202868/lm293a-comparator-implementation-with-hysteresis

器件型号:LM293A
主题中讨论的其他器件:LM293

您好!

请参阅所附的 LM293用作比较器来监测+24VDC 电源的图像。 我对所提供的迟滞持怀疑态度、因为基准在反相输入端。 您能否进行验证并提供相同的输入?

此外、二极管 D28似乎放置在电路中错误、因为在 TP12处、电压大约为2.4V。 由于 OPA 偏置在5V、因此放置该电源是为了保护 MCU 引脚免受可能的过压影响。

我想在这个现有电路上使用迟滞。

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    D28根本没有道理。 将其替换为4k7或类似电阻器。

    LM293A 具有集电极开路输出、从而提供完美的电平转换。 只需将上拉电阻器连接到合适的电位:

    e2e.ti.com/.../ishan_5F00_lm293a.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的、我会这样做。

    如果我想提供迟滞、是否可以调整1m Ω 反馈电阻器。 我需要非反相输入上的 VIL=2.3、VIH=2.6V 迟滞。

    请告诉我。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您一如既往的支持。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您的联系。 是的、您可以调整输入和反馈电阻器、以根据需要实现迟滞、如 Kai 所示。 请参阅 具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A) 了解公式。 R179和 R184现在将具有 thevenin 等效电阻、需要将其加入到公式中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Chi:

    感谢您提供宝贵的意见、我正在实施电路并实际上进行了相同的检查。