This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:输入电压、最小值

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204219/opa2171-vin-min-value

器件型号:OPA2171

最低电源电压是多少? 似乎它没有在 d/s 上指定  

Q 与非 Q 有何区别? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    官方最低电压为0V;实际(通常是安全的)最低电压为-0.3V

    这对 Q 和不是 Q 都是一样的

    这一问题背后的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 由于客户正在检查所有第二源的 d/s、他们发现它未指定。 感谢您的帮助。