This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA875:单电源应用

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198142/opa875-single-supply-application

器件型号:OPA875

OPA875使用单个电源输入的 GND 引脚也连接到 GND。
1.当 EN 和 SEL 引脚被拉低和拉高时、最大电阻是多少?
2.是否有必要为 V0 V1的 CVBS 输入添加一个隔离电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会起作用、输入需要2.2V 的电源余量、您处于接地状态并且没有任何输入电流偏置路径、这是+/-5V 电源规格。 输入具有很多余量、因为如果您实际输入+/-2.8V、这种包含2部分的增益会使输出过大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔:
    如果通过电阻器除以 V0/V1得到一个直流电平、它是否能够满足+-2.8V 的要求?

    PS。 CVBS 1/CVBS 2是1V Vpp 视频信号。
    此电路是否如下所示、哪个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这现在应该可行、此外、将 R1和 R2增加到107欧姆以保持75欧姆匹配、此外 R5通常是串联输出75欧姆而不是分流到接地、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好:
    通过电容器(CVBS1_1/CVBS2_2)的 CVBS 信号当前在直流电平为2.8V、交流 Vpp 为1V Vpp。
    但输出(TV_OUT)仍无信号。
    我的设计中的这些电路是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

     当您提到没有信号时;是否有任何直流失调电压或钳位到任一电源轨?

     另外、器件加电时的静态电流或电源电流是多少?  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CVBS _1 /CVBS_2和 CVBS _1_2 /CVBS_2_2的直流电平为1V Vpp、交流信号为1V Vpp、这是 CVBS 的视频信号。

    无论我将 EN 和 SEL 拉高至3.3V 或 GND、其 Vout 都没有任何信号。

    意外发生。 我尝试将 PIN2 (GND)悬空。
    Vout 开始具有来自 CVBS _1/CVBS _2的信号输出、但此时该信号在 CVBS 信号中变得具有非常高的噪声。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:

    IC 工作电流为5mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

      感谢您提供额外的测试和信息! 根据 IC 工作电流、放大器可能在原理图更改之前已损坏、以避免超出放大器的输入电压范围。 您是否能够使用新设备替换该设备? 如果无法将电路板修改为更新后的原理图;作为快速测试、请使用 您之前提到的全新器件的直流/交流信号。  

    此致、
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima
    该 IC 可能在超出其规格的运行中被损坏。

    然后、我更改了新的电流、并重新测量工作电流、其中+VS 引脚12V 输出电流为5mA。

    您能建议相关电路、以及如何在单电源输入的运行模式下使用该 IC 或修改为使用电路吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

     我同意、但新单元无法实现正确的工作电流这是不寻常的。 修改后的原理图能够在单电源条件下正常运行。 您是否能够修改电路板以包含这些更改(在放大器的输入端设置直流偏置)? 如果不是、我建议移除交流耦合电容器并通过外部设备设置正确的直流偏置。  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、
    我们的初始设计电路如下图所示。
    我测量每个引脚信号。
    pin1和 pin3是1V Vpp CVBS 信号
    引脚5 SEL 较低、为0.4V
    引脚7 EN 较低、为0.4V
    您是否建议电路必须修改何处?
    我尝试将电源更改为12V。
    将 V0和 V1处的直流电平增加到 OPA875输入、并将 CVBS 信号的电容器从 DSP CVBS 信号插入岛中。
    但输出仍然没有任何波形


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

     感谢您的评分  CVBS 信号的附加电容器是否 为直流阻断/交流耦合电容器?

    此致、

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:
    附加电容器是 CVBS 的交流耦合电容器。

    然后我尝试使用另一个 DC12V 为 OPA875 Vs+(12V) Vs-(GND)供电。
    但此电源 GND 未与 CVBS GND 连接、
    P6 Vout 可以输出 CVBS 信号。
    操作是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

      CV_CVBS 应如您最后一个电路原理图所示、其中不含交流耦合电容器、其中放大器将在单电源配置中出现直流偏置。 对于新电源、如何连接 GND? 看起来您在信号之间有一个公共接地连接。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:

    OPA875 Vs+ Vs-电源引脚使用电源单元供电、电源单元负极未连接到系统 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:  

      感谢你的评分 您的 PCB 板是否有两个不同的接地参考/平面、还是 VS-在电路板上有自己的连接、与 GND 无关?

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。
    因为在我的实验中。 OPA875的 Vs+/Vs-使用外部电源使 OPA875正常工作、Vout 可以输出波形。 此时、Vs-和系统 GND 未连接在一起。


    相反、如果电源单元负极连接到 Vs-和系统 GND。 VOUT 无法输出任何波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

     这是不寻常的;当 GND 基准引脚和 VS-引脚短路时、这是由电源供电、或者放大器无法正常工作。  可能是后来的原因;这将是该放大器正确单电源配置的一个很好例子。 我需要与我们的设计工程师确认这一点、然后回复给您。 同时、请测量放大器 VS-引脚上所见的电压、以此快速确认电源的基准点。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima:

    感谢您的答复


    最后、我尝试使用双电源使 OPA875工作。

    1.对 OPA875使用直流降压来将正负5V 分开。

    2.使用齐纳二极管使 OPA875的引脚2 GND 形成悬空。 接地

    此致、

    Terence 餐厅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

      我与我们的团队进行了交谈、看起来 GND 引脚应该被命名为基准引脚。 因此、在单电源配置中、基准应为中位电压。 对于单电源配置、从案例2可以看出、将 GND 引脚设置为非接地。 我对这种情况造成的混乱感到遗憾。  

      感谢您的原理图。  我很高兴双电源解决了!  

    谢谢!

    SIMA