This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3601:在30mA 时5V 输出降至3V?

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203393/tlv3601-5v-output-drops-to-3v-at-30ma

器件型号:TLV3601
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

您好、专家!

客户 一直在使用 TLV3601比较器、对此有疑问。

对于连接到 VCC 的5V 输出电压、他们需要了解比较器可以在多大程度上支持输出拉电流。

它们已将 TLV3601输出连接到 MOSFET 以用于栅极和漏极。 TLV3601的实际输出为5V。 但当它们连接到 MOSFET 时、输出电压降至3V、消耗的电流约为30mA。 因此、我们需要知道它发生的原因。

因为在 MOSFET 中、我们已将源极接地、并且我们在漏极上进行测量、所以如果 MOSFET 接通、输出电压应该为零、或者如果它关断、则应为5V。 但它的电压介于3V 之间、因此我们会怀疑、例如、当我们向 MOSFET 施加5V 电压时、由于 TLV3601控制的电流、MOSFET 无法完全导通。

因此、我们需要澄清发生这种情况的原因、然后对于5V 输出、TVL3601可以支持的最大电流大小。

如果需要其他信息、请告诉我。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图6-29所示、较高的输出电流会增加压降。 可以插入缓冲器(例如 SN74LVC1G34)以提高驱动强度。

    为什么要将输出同时连接到栅极和漏极? 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie.

    感谢您的发帖、感谢克莱门斯努力提供帮助。  您能否用图片阐明您正在努力实现的目标?

    比较器通常会像这样驱动 MOSFET 的栅极、但正如 Clemens 提到的、您所说的、我对它有些困惑。

    您记下的曲线是通过在从输出拉取电流的同时施加正差分输入并监控电压而生成的。  如果您要按如下所示驱动 MOSFET 栅极、负载(栅极电容)最初看起来像是对 GND 短路、然后在我们达到稳定状态时接近高阻抗。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chuck/Clemens、

    谢谢你。

    实际上、我们正在进行一些测试、因此我们要将输出连接到栅极和漏极。 因此,我们需要知道对于5V 输出,该比较器如何支持最大电流。 因此、如果电流较小、那么我们可以得出结论:压降是由电流引起的。 正如我之前提到的、当我们施加5V 电压时、输出电压降至3V、因此我们需要知道压降的原因。

    那么、您能否提供比较器可针对5V 电压输出支持的确切电流值。

    如果您有任何其他相关问题、敬请告知。

    渐变、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-29为您的问题提供了答案、但具有典型值;您必须添加温度和制造变化的安全因子。

    第6.5节指定了1mA 的 VOH。 这是唯一可以保证的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    [quote userid="487726" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203393/tlv3601-5v-output-drops-to-3v-at-30ma 他们已经将 TLV3601输出连接到 MOSFET 来作为栅极和漏极。 TLV3601的实际输出为5V。 但当它们连接到 MOSFET 时、输出电压降至3V、消耗的电流约为30mA。 因此,我们需要知道为什么会发生这种情况。

    因为 TLV3601开始进入短路电流限制模式。 请记住、短路电流通常规定为30mA。

    只有在看到完整的原理图时才能说得更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢凯和克莱门, 这些是 有效的点.  

    Archie 的30mA 输出电流明显升高、会降低 VOH。 需要限制该电流