This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:如何扩展

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195297/opa858-how-to-expand

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: THS4541

您好、专家:

我的客户在光学模块中使用 OPA858、OPA858不是轨到轨设备、我们希望最大输出摆幅、如何优化原理图? 请提供一些建议。

  

谢谢。

Br

充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

      感谢您提供原理图;关于客户设计的一些问题:

    1. 客户的带宽要求是什么?  
    2. 光电二极管的内部电容是多少(放大器的输入电容器)?
    3. 输入 电流 范围非常重要  
    4. 设计的输出电压要求  
    5. 他们是否能够添加第二级(无大小限制)  
    6. 他们所需的电源电压是否固定在5V 单电源?

      另外,第二个图像没有通过,请重新插入图像。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    更新了一些注释。

    1.带宽为100MHz

    2.对不起,我不明白

    3.0.22 μ A-88 μ A

    交流摆幅为5%-20%直流电

    5.下一级是 THS4541

    6、电源电压保持在5V

    抱歉、没有第二个图像、只有该原理图。

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

     感谢您提供更多信息!

     OPA858具有高带宽要求、在20k Ω 时可以处理约为4至5pF 的输入电容。 通过在反馈电路中设置额外的增益、此值将会降低。 我建议拆下增益开关并使用 THS4541来设置所需的增益、或使用差动 VGA/PGA (可变或可编程增益放大器)。  

     由于开关在反馈中的额外寄生、OPA858等高增益带宽放大器容易受到振荡的影响。 下面 是两个 e2e、其中包含更多信息和讨论:

     0.22uA 至88uA 的输入电流将使用设定的电压偏置、并查看 OPA858数据表第一页的输入参考噪声数值。 然后、如上所述、可使用 THS4541调整其余增益、以满足更高的输出电压范围要求。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的建议。  

    根据这项建议,我们也有一些问题。  

    1.  由于反馈中开关的额外寄生而产生振荡。

    此 E2E 链接将"您可以尝试直接在 OPAMP 的输入和输出端添加一个小相位超前电容、而不仅仅是在增益设置电阻器上添加。 如果添加这样的小电容器将减少噪音、您可能已经消除了这种不稳定性。"

    我们假设电容位于输入和输出路径中、因此对原理图进行了更正、您能帮助 审查一下 吗? 第一个是旧的,第二个是更新的。  

    2.最好在 PD 和 IN 之间添加 RISO,而不是直接连接 PD -,我的理解是正确的?

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:  

    1. 我将检查布局并回复给您。  

    2. 我们建议将二极管尽可能靠近放大器的输入端放置。 建议的隔离电阻器用于无法实现这一点的情况、若要解决寄生引线电感导致的不稳定问题、可以添加 RISO。 有一个客户尝试过此操作的案例、并且存在一些稳定性问题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987143/opa858-another-photodiode-amplifier-for-short-1-2ns-laser-pulse/3659478?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A352398#3659478

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我们假设电容位于输入和输出路径中,因此对原理图进行更正,您能帮助 审阅吗 ?

    如果不知道检测器电容和开关电容、就无法提供帮助。 请提供检测器电容和开关电容、或者告诉我们您在使用什么光电探测器和什么开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    PD 电容器为2pF。  该开关为 NLAS7222BMUTBGTS3USB30RSWRSGM7222YWQ10/TR。  请帮助检查原理图。

    如何理解此"  0.22uA 至88uA 的输入电流适用于设置的电压偏置并查看 OPA858数据表第一页的输入参考噪声系数。  "我们可以把这张照片作为参考吗?

    Br

    充值


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

     感谢您分享电容。 这是作为参考的正确图。  

      对于上述仿真图像;这些将包括第一个手写原理图中共享的切换功能;是否正确?

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    抱歉、我已经对您的电路进行了多次仿真、但未能达到所需的100MHz 带宽、同时保持运算放大器稳定。

    此外、即使最小的开关电容也会大大降低电路的稳定性。 因此、在任何情况下、所选的 USB 开关都不能与您的电路配合使用。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    对于100MHz 的带宽、我采用以下方式:

    我将保持 OPA858的反馈环路不变、并在后一个信号链中进行所有增益切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、我没有及时回复您、因为我这些天在商务旅行进行紧急问题调试。  

    非常感谢这些仿真结果。 我将把原理图和结果分享给客户、您还能分享 TINA 原始文件吗?  

    Br

    充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    以下是 TSC 文件:

    e2e.ti.com/.../chi_5F00_opa858_5F00_1.TSC

    e2e.ti.com/.../chi_5F00_opa858_5F00_2.TSC