This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280-Q1:INA280-Q1可以放大的最小 Vsense

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301-Q1, INA280-Q1, INA280, INA290, INA200, INA381-Q1, INA300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203089/ina280-q1-minimum-vsense-that-the-ina280-q1-can-amplify

器件型号:INA280-Q1
主题中讨论的其他器件: INA280INA290INA200INA381-Q1、INA301-Q1 INA300-Q1

大家好、

我们的客户想知道  INA280-Q1可以放大的最小 Vsense。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我建议 Vout >= GND + 50mV 以保持在增益误差的规格范围内、如下所示:  

    您还可以使用"接地"规格确定线性输出所需的最低 Vin。 如上所述:

    相对于 GND 的摆幅(Vout 最小值)= 0.025V

    (示例)增益= 20V/V

    VIN min = 0.025V/20V/V = 0.00125V

    但是、如上所述、没有为此范围指定增益误差、误差可能会高于所需值。

    Cierra

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在突出显示的增益误差中 、Vout 具有较低的 GND+50mV 范围。 因此在这种情况下 、如果增益为20V/V、最小 Vsense 应为 Vout/20。 那么、现在 Vsense (min)= 2.5mV 对吧?

    请您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Vout 吗?

    Vsense = GND + 50mV [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Vout >= GND + 50mV。 我更正了我之前的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    是的、回答正确。 应将 Vout 除以增益来确定 Vin 或 Vsense。 对于增益20V/V、Vsense (min)= 2.5mV、保持在增益误差数据表规格范围内。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    然后增益为20V/V 时、Vsense 应大于2.5mV、从而可实现较低的增益误差。

    如果我们需要更低的 Vsense,那么您更喜欢具有更高增益的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是的、增益较高的器件将允许较低的 Vsense、同时仍保持增益误差规格。 例如、如果增益= 200V/V、则 Vsense (min)= 50mV / 200V/V =.00025V 或250uV、以保持增益误差<= 0.5%。

    不过、当您降低 Vsense 时、请注意失调电压误差但影响更大。 对于 INA280、参考输入的最大失调电压为150uV。  这意味着对于 Vsense = 250uV、单独由于偏移而产生的误差为60%(150uV/250uV)。 这将是对此处说明的其他误差源的补充: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html 

    如果需要非常低的 Vsense、您可以考虑其他一些具有较低失调电压的器件、以帮助减少失调电压误差。 INA290是 INA280的直接替代产品、具有更低的25uV 最大失调电压。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Danilo。

    您是否可以推荐具有 IN200-Q1等内置比较器以及该较低偏移的 INA。 将会有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:  

    我们将于2023年第2季度发布改进的 INA200直接替代产品。 该产品上市后、我可以向您更新此主题。

    有关当前产品、请参阅此预过滤列表、其中列出了带有集成比较器的电流传感器:https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#p3278=Analogue%20output%20with%20integrated%20comparator&sort=p766max;asc 

    您可能会对 INA300-Q1、INA301-Q1和 INA381-Q1感兴趣、具体取决于您的系统需求。  

    谢谢。

    Cierra