This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:电流检测放大器失调电压

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204436/ina241a-current-sense-amplifer-offset

器件型号:INA241A

在计算总的平方根误差时、偏移规格是否与增益相乘?

我预计必须将偏移乘以增益、但看一下示例、我似乎不应该这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    VOS 的最大误差规格是输入误差规格。  如需了解更多详情、请访问: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html

    基本上、VOS 导致的误差将出现在输入上。  例如、处理 VOS 误差的全局条件、不添加 PSRR、CMRR、漂移或其他因素。  因此、对于1MΩ Ω 的 Rshunt 和1A 的电流、A1版本的 Vin 为1mV、输出为10mV。  VOS 在输入端看到的误差在输入端最大为20µV μ V、在输入端为200µV μ V。  以下数字都使用相同 senario 的 VOS 最大误差

      

    器件 增益 V/V µV 规格(μ V) 最大值 电流误差 输出端出现电压误差
    INA241A1

    10.

    20. 20µV μ 1MΩ μ V = 20mA 20µV *10V/V = 200µV μ V
    INA241A2 20. 15. 15µV μ 1MΩ μ A = 15mA 15µV Ω*20V/V = 300µV μ V
    INA241A3 50. 10. 10µV μ 1MΩ μ A = 10mA 10µV μ V*50V/V = 500µV μ V
    INA241A4 100 10. 10µV μ 1MΩ μ A = 10mA 10µV μ V*100V/V = 1000µV μ V
    INA241A5 200 8. 8µV μ 1MΩ μ A = 8mA 8µV Ω*200V/V = 1600µV μ V