This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:隔离式模拟输入

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, AMC1351, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202576/amc1351-isolated-analog-input

器件型号:AMC1351
主题中讨论的其他器件:ISO1410、、 AMC3330

尊敬的团队:

我们的应用需要隔离式模拟输入。 我们的设计中已经有电源和信号隔离式 RS485部分。 请参阅下面的原理图  

此处 MCU 位于 ISO1410的输入侧,即 PCB 的系统 GND ( C_GND )。 在此、我们要引入单输出模拟电压检测电路来测量0至5V 范围内的模拟电压。  

在 AMC1351上、我们可以将 GND1和 GN2相互连接吗? 因为需要由 MCU 在系统 GND 上测量隔离式输出(来自 AMC1351)。 该隔离器是否适用于该应用?

如果没有、请建议使用隔离模拟输入的方法/器件、而无需2个不同的 GND 要求 (例如数字信号的光耦合器)。   

此外、我们在应用中有2个模拟输入。 因此、如果有任何2通道 IC 更有用。  

等待您的回复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadha、

    您的原理图未显示 AMC1351。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    随附的原理图是我们现有的 RS485隔离部分和 MCU、仅供参考。  

    我的问题是、我们可以短接 AMC1351的 GND1和 GND2实现隔离式模拟输入应用吗?  

    我们需要一个解决方案通过 MCU 感应0到5V 的模拟电压,该 MCU 位于上述电路中(系统 GND )。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    您可以将 GND1和 GND2短接在一起、但这样会失去 AMC1351的隔离功能。  您能否将 AMC1351铅笔送到您的绘图中、这样我们就能更好地了解您正在尝试执行的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅您询问的原理图参考  

    由于我们的 MCU 位于系统接地端、因此我们需要在系统接地端向同一 MCU 提供隔离式模拟输入。 因此、我们无法为此保持2个不同的 GND 平面。 因此、如果有模拟光耦合器、这对于我们的应用将非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    您需要单独的高侧接地端才能进行隔离式测量。 正如您在绘制时将两个器件接地连接到同一平面、器件提供的隔离栅会被旁路掉。  

    我建议查看 AMC3330、因为它能够进行电压测量、并提供自己的隔离式直流/直流转换器、从而简化设计。 它将需要它自己的局部接地连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    表示感谢,我们将探索相同的( AMC3330 )。  

    同时、我们的库中有模拟光耦合器器件吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    我们主要生产电容隔离器和基于霍尔效应的隔离器-但我们最近发布了"Opto emulator": https://www.ti.com/product/ISOM8710

    我不熟悉此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们现在在该设计中介绍了不同的 GND 平面。 请查看以下原理图并分享您的评论:

    处理器

    ISO_GND =隔离式接地层

    SYS_GND =所有其他外设的系统 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    一般来说、除了 AMC1351负输出直接接地外、它看起来正常、此引脚会被驱动、直接接地可能会损坏器件。 我建议至少通过10k 电阻器端接至地、以限制输出电流。 最好在 MCU ADC 附近执行差分到单端转换。 您可以在此处看到此类转换的示例: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf

    原理图定稿后、请再次发布、我将详细介绍。