This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 ADC 驱动器的高速光电二极管放大器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203458/high-speed-photodiode-amplifier-for-adc-drive

主题中讨论的其他器件:OPA857

我们正在设计适用于5GHz 带宽光电二极管的模拟前端。 我们想详细了解可用于缓冲光电二极管电流以充分驱动高速 ADC 并更大程度提高带宽的 TI 产品和策略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉斯、您好!  

     感谢您关注我们的产品! 我在推荐器件/解决方案之前有几个问题、尤其是因为您具有超快的带宽要求。  

    1. 您是否能够分享终端设备? 我们推荐使用两套互阻抗器件、用作 TIA (互阻抗放大器)的电压/电流反馈放大器产品、或者对于更具体的 Gbps 光学通信、我们有作为裸片提供的 ONET 产品、通常用于光纤网络解决方案。  

    2. 您需要宽增益范围吗?

    3. 您的 ADC 是否需要差动输入?

    4. 您的光电二极管内部电容是多少?  

    5. 是否有任何噪声和电源配置要求?

    此致、

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    就稳定性和带宽而言、检测器电容是这里的关键因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用数据表中的 ThorLabs DET08CFC、CJ = 0.3pF。 在如此高的速度下、大多数 ADC 似乎都建议您不要使用差分输入、但我们将评估这种输入也会对总体带宽造成的影响。 现在、我们将直接从检测器向50 欧姆负载读取最高1.4V 的输出电压、因此我认为50欧姆的跨阻增益就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉斯、您好!

      使用此 TIA 计算器、 65度相位裕度的系统设计要求如下:

      以下是 一些 高于 GBP 要求的滤波互阻抗放大器:如果增益要求增加、我建议选择具有较快端的放大器以获得余量。  

      TIA 到差分信号转换的总体信号链如下建议:

      如果您的设计受到空间限制、我们提供具有伪差动输出的 TIA、即 OPA857。 否则、  可以在此链接中找到筛选后的 FDA 列表。

    谢谢!
    SIMA