This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:THS4509

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4509, THS4509EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202136/ths4509-ths4509

器件型号:THS4509

您好!

我想了解 THS4509差动放大器。

产品分为两种类型:THS4509RGTR、THS4509RGTT。

我想知道  两个产品之间的区别。

此外、

我正在使用 THS4509EVM、并想购买 EVM 中内置的器件。

是 THS4509RGTR 还是 THS4509RGTT?

此致。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RGT 封装、这些只是不同的卷带尺寸、您可以尝试只是对 RGT 进行取样、而不是购买作为 T 后缀的较小的250件 TR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beomyu、您好!

      与 Michael 一致、 THS4509RGTR 和 THS4509RGTT 具有两种不同的卷/带尺寸:

      THS4509EVM 位于以下链接: https://www.ti.com/tool/THS4509EVM 使用  THS4509RGT、它是 THS4509RGTR 或 THS4509RGTT 卷带尺寸的一个装置。

    谢谢!

    SIMA