This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228_237_238EVM:固件更新失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196783/ina228_237_238evm-firmware-update-unsuccessful

器件型号:INA228

我当前使用的是 INA228 EVM、其与 SCB 相连。 GUI 显示"器件已连接"状态后、弹出消息显示"需要固件更新"。 选择"加载固件"选项后、SCB 上的4个 LED (D1、D2、D3和 D4)闪烁三次、关闭、显示"Flash Unsuccessfully"错误消息。  

尝试过这种方法:
- 在 SCB 的 USB 串行(COM)端口上发送命令"bsl"。 与 LED 闪烁且 USB 断开时的行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请查看 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

    可能是驱动程序问题或 USB 集线器问题。 按照上面的主题、确保正确安装驱动程序。 另外、请尝试将 USB 连接器插入其他端口(如果您使用的是 PC、请尝试使用 PC 背面的端口)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:  

    感谢您的回复。 我已经尝试了共享的 e2e 线程、但它不起作用、也会出现同样的问题。
    除此之外、我不使用 PC、我曾尝试在同一台笔记本电脑上插入不同的 USB 端口、并尝试使用不同的笔记本电脑 USB 端口。
    同样、这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以尝试首先手动将 EVM 置于 DFU 模式吗? 按照以下说明操作:  

    1. 在启动 GUI 之前、插入 SCB (连接 EVM)并使用测试点进入 DFU 模式(确保 LED 保持熄灭)。
    2. 然后启动 GUI 并关闭 README.md 弹出窗口。
      1. 您应该会看到一个显示"No SCB controller Detected"的框。 关闭此框。
      2. 主页应显示"device disconnected"并带有红色图标。
    3. 转至 File -> Program Device...

    请注意、如果固件更新因任何原因失败、则需要对 MCU 进行下电上电、然后 MCU 才能恢复工作。  

    如果这不起作用、请告诉我您正在使用的窗口版本以及在 DFU 模式(即 Tiva 或 Stellaris 等)下器件管理器显示的已连接状态。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:  
    我正在帮助 Yee Yong 使 EVM 正常工作。  

    我看到与他同样的行为:

    我已经尝试过这些步骤,直到文件->编程设备。 此操作不起作用、因为我的按钮是灰色的

    我的 Windows 是 Windows 10

    Device Manager 中会显示带有警告标志的 Tiva 器件固件更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件有趣的事情... 我返回并打开了 GUI 2.0.0、它可以正常运行。  

    GUI 2.1.0没有这样做。 这或许是一个良好的起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、

    米奇今天生病了。 我已经通知了他这个话题、当他明天回到办公室时、他应该跟你跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了说明一下、当您连接到2.0.0时、您可以转到文件->编程器件、它会正确更新、但是当您连接到 GUI 2.1.0时(在更新到2.0.0的下电上电后)、那么它不是?

    尝试以下操作:从2.0.0加载固件后、对 EVM 进行下电上电、然后运行2.1.0 GUI。 系统将提示您更新固件、点击"Update (更新)"。 如果此操作失败、则再次点击左下角的"Connect"(以便主页显示绿色图标)、然后转到"File"->"Program Device"。

    如果无法正常运行、请尝试重新安装驱动程序。 我注意到从您的屏幕截图中可以看出、驾驶员旁边有一个警告标志。 更新驱动程序时、请先将器件置于 DFU 模式、然后 手动将其与 boot_usb.inf 文件关联 、如以下 常见问题解答中所示: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues 

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 GUI 2.0.0、我不必更新固件、它开箱即可正常运行。
    使用 GUI 2.0.0时、文件->程序设备不起作用:

     

    然后、我将 boot_usb.inf 文件关联起来、警告符号消失了:

    但通过 GUI2.0.0和2.1.0都无法成功编程器件。 但我仍然可以使用 GUI 2.0.0、不进行任何更新。

    如果有帮助、固件似乎是1.0.0.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经找到了罪魁祸首。 这是无线鼠标接收器!

    已拔下接收器、然后固件已成功更新。 了解固件更新的人员需要比持续更新图更严格的信号完整性。  

    感谢您一直以来对我们的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Chan:

    很高兴您找到了此问题! 我不会想去检查一下!

    此致、

    Mitch