This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:基于温度的 Icc

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203722/ina180-q1-icc-based-on-temp

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件: INA180

大家好、

您可以根据 Temp (3分)检查 ICC 吗?

LG IT 将开发新的 Lidar 项目,并需要这些数据与 OEM 讨论。

-40度 25度 85度
Vs (Icc) 最小值()/最大值() 最小值()/最大值() 最小值()/最大值()
此致
Joyey Kim
好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey:

    对于 INA180-Q1、我们会发布静态电流随温度变化的典型值曲线、如下所示:

    还有一些随温度变化的具体数据点、主要是随温度变化的可测试最大值。 我们不表征最小值、通常也不表征我们器件的特定温度最大值:

    INA180是一款成本极其优化的器件、因此也是这些数据点