This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:PGA305EVM GUO 设置时发生错误按摩

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203186/usb2any-error-massage-when-pga305evm-guo-setup

器件型号:USB2ANY
主题 PGA305中讨论的其他器件

大家好、

我们的客户将 USB2ANY 用于 PGA305EVM 设置。 当连接 USB2ANY 并启动电源时、将显示以下错误按摩。

无论是否连接了 PGA305EVM、都会显示此错误消息。 他们使用另一个 USB2ANY 重试了此功能、未出现此问题。

客户认为这是第一个 USB2ANY 引起的。  

您是否有关于此错误消息的一些信息? 或第一个 USB2ANY 已损坏?

此致、

teritama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama,

    我不确定是什么导致了此问题(我不支持 PGA305、只是我对 USB2ANY 了如指掌)。 由于一个 USB2ANY 可以正常工作、而另一个会生成某种错误、我猜测其中一个 USB2ANY 的固件版本不同、并且 PGA305 GUI 工具可能无法正确交互。

    我们有一个工具 USB2ANY SDK (https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028162/lmk01000eval-usb2any-sdk-download)、其中包含位于 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin 中的固件加载器子工具。 客户可以尝试检查 USB2ANY 的固件版本、同时记下可与 PGA305 GUI 工具配合使用的版本和不可配合使用的版本。 只有在没有其他应用尝试使用 USB2ANY 时才应使用固件加载程序、因此 请注意正常工作的 USB2ANY、然后在检查固件版本之前关闭 PGA305 GUI 工具。  如果无法正常工作的 USB2ANY 固件版本已过期或未知、请尝试使用固件加载程序将固件刷写到固件 加载程序工具提供的版本。

    如果固件调查不表明 原因 USB2ANY 已过期、请告知我。  我们可能还可以执行其他诊断。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的评分

    我将 评论给客户、以使用 USB2ANY SDK 检查 USB2ANY 固件修订版本。

    客户回复一些更新后、我将在此处报告。

    此致、

    teritama.