您好、支持部门
在放大器的数据表中、它仅提到了 Rg 和 Rf 上的增益电阻器值选择。
电阻器封装是否有要求? 如何计算这些电阻器的功率要求?
此外、为什么 RGT 和 DDA 封装器件具有不同的 Rg、Rf 电阻器值?
谢谢
限制
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持部门
在放大器的数据表中、它仅提到了 Rg 和 Rf 上的增益电阻器值选择。
电阻器封装是否有要求? 如何计算这些电阻器的功率要求?
此外、为什么 RGT 和 DDA 封装器件具有不同的 Rg、Rf 电阻器值?
谢谢
限制
您好、Li
您是否见过"EVM 用户指南"中的"物料清单"? ->"0603"封装用于反馈电阻。 最后还可以使用"0805"。 在任何情况下、这些电阻器必须适合于 HF 应用。
电阻器必须能够承受功率 U^2 / R、其中 U 是电阻器上的压降信号。 您要使用什么信号? 您能展示一个原理图吗?
RGT 和 DDA 封装需要不同的优化反馈电阻器值、因为它们会带来不同的寄生电路元件(键合线电感、杂散电容等)
凯
您好、Kai
是的、我看到了 EVM 板的 BOM、但不太确定如何计算功率。 并且我们 使用 RGT 封装。
有关架构、请参阅随附的。 输入信号为+/-1.5V、输出为+/-10V。 增益约为 x6.6。
RF 为750ohm。 根据您说的、 P =(10-1.5) 2/750 = 0.1W
Rg 为133Ohm、然后 P = 1.5*1.5/133 = 0.017W
是这样吗?
谢谢
限制