This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203044/ina333-ina333
器件型号:INA333您好、TI!
我无法使用模拟输出引脚从 USB-6001 (NI DAQ)驱动 INA333。 请参阅以下 USB-6001的规格。
请参阅以下用于驱动增益= 455、Vsw - 2.8V 的 INA333的逻辑。
我也使用了更低的电桥配置、但没有获得所需的输出。
请参阅下表中的输入电压和测得的相应电压。
输入电压(V) | 0 | 2.0021. | 1.3324. |
VOLT @ J2.2 (V)- INA333引脚2 | 0.00301. | 2.0021. | 1.3324. |
VOLT @ J2.3 (V)- INA333引脚3 | 0.00464. | 1.9977 | 1.3288. |
Calc 差值(V) | 0.00163. | 0.0044. | 0.0036. |
计算输入放大器输出(V) | 0.74165. | 2.002. | 1.638. |
测量的电流输入放大器输出(V) | 0.9648. | 1.576. | 1.3522. |
尊敬的 Girish:
如果应用0V 输入信号、则会超出 INA333的输入共模电压范围。 最小输入电压为 V-+ 0.1V、 对于您的电源而言 为100mV。
除了 INA333的输入共模范围、由于器件内部的 INA 架构、还存在额外的共模和电压摆幅限制。 为了简化 INA 的线性行为分析、我们为集成 INA 生成了边界图、您可以使用这些边界图根据共模输入电压、差分输入电压、增益和电源电压确定有效的输出电压。
从下面的边界图中可以看到、对于共模输入为2V 的电路、最大输出为1.5V、这与您的测量值是一致的。
此工具可通过以下链接获得: 模拟工程师计算器
下载 模拟工程师计算器后、 打开工具并选择"放大器和比较器"->"INA Vcm 与 Vout"。 在这里、您可以选择 INA 器件、电源和增益。 然后、您可以生成上面所示的 Vcm 与 Vout 边界图。
如果您有兴趣、可以观看本 TI 高精度实验室视频:www.ti.com/.../instrumentation-amplifiers.html。
此致、
察赫
尊敬的 Zach:
谢谢你的答复。
即使我提供0.5V 的输入电压(Vcm)、我在输出端的读数也恒定为0.7V。
输入电压- 0.5V、输出电压- 0.705V
输入电压- 1V、输出电压- 0.705V
尊敬的 Girish:
Vcm 为0.5V 且 Vin_DIFF=0时、VOUT 为~0.7V 是正确的 Vout 限制-请参见下文。
如果 Vcm=1V 且 Vin_DIFF=0、则 Vout=~1.8V (请参见下文)。 由于 Vout=Vref+Vin_diff *增益,Vout=0.7V 需要 Vin_diff <0。