This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:驱动的电流比预期的大

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203085/opa2675-drive-more-current-then-expected

器件型号:OPA2675

各位专家、您好!

代表客户发布此查询:

我们在设计中使用 OPA2675将3.3V 放大至5V。 根据计算、它应该 消耗0.04A 电流、但驱动480mA。 我们应用的是+6V 和-6V 电源:

尝试了不同的反馈电阻器。

情形1:R2=200欧姆,R1=150欧姆
情形2:R2=240欧姆,R1=470欧姆,负载 RL=50欧姆
情形3:R2=240欧姆,R1=470欧姆

不过、我们仍然可以看到放大的信号具有一些大于预期电流的噪声。

请为您提供帮助。

73、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

     对于第一种和第三种情况、什么是负载电阻器?  

     客户如何测量输出? 是否使用隔离电阻器+布线/探头? 如果正确、这些值是什么? 是在设计负载还是在测量输出时测量电流消耗?

      这是放大器的总消耗值(电源读数)还是放大器的输出电流?  

    谢谢!

    SIMA