This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110TMEVAL:对于 LM311、输出信号不适合作为输入

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, TLV3501, LMH2110TMEVAL, LM311, LMH2110, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195431/lmh2110tmeval-output-signal-not-adequate-as-input-for-lm311

器件型号:LMH2110TMEVAL
主题中讨论的其他器件: LM311LMH2110、TLV3601、 TLV3201和 TLV3501

您好-我使用 LMH2110TMEVAL 板来测量接收到的无线信号的功率。 电压测量值大约为0.6V、这是预期值。

然后、LM311的输出是反相输入、以与 LM311的同相输入进行比较、后者为0.4V。 LM311的输出(集电极到5V、发射到电阻器、然后到接地)。 LM311未正确比较:发射器引脚的输出不符合预期。

然后、将 反相输入的 LMH2110TMEVAL 信号替换 为0.6V 电源电压信号和极低电流、所述电路的输出符合预期。

我缺少什么? 为什么 LMH2110TMETAL 的性能不符合预期? 已查看 LMH2110的数据表、似乎没有遗漏内容。 尝试在 LMH2110TMEVAL 和 LM311之间添加一个基于运算放大器的缓冲器、但不起作用。

提前感谢您提供的任何帮助、

古斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好、

    请提供您的电路的准确原理图、包括预期的信号电平、脉冲宽度和电源电压。

    LM311具有有限的输入范围、不包括接地。 输入限制为比 Vcc-高大约0.5V、比 Vcc+低1.2V (设计为30V 器件、在低电源电压下性能更差)。 现在有更好的选择...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul -感谢您的答复、原理图如下所示:

    您会推荐什么替代 LM311的方案?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们有许多新的高速选项。 您的信号的最小脉冲宽度是多少?

    我们提供速度为40ns 至2.5ns 的选项、采用传统输出或 LVDS 输出。

    查看 TLV3201、TLV3501和 TLV3601系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul -很抱歉我的回复太晚了。 您是否有其他响应快速但额定电压为10V 或更高的比较器?