This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流侧隔离测量

Guru**** 2949840 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201219/ac-side-isolation-measurement

主题中讨论的其他器件:AMC3330、 TLV6001

现在、我已经对交流侧进行了 OBC 隔离测量要求(单相:输入范围198VAC~264VAC)

你有什么好的建议给我们吗? 如何计算该隔离电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qianli:

    感谢您与我们联系。

    有关器件建议、请参阅以下参考设计。 我认为这可以在直流侧或交流侧实现、但器件需要由直流电源供电才能运行。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010232

    我还将通知电源组查看您的问题、并提供它们可能存在的任何其他输入。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。期待您提供以下信息。 在建议的设计中、AMC3330的两个输入引脚之间似乎存在短路。 请查找已发布的快照图片。 顺便说一下、TPSI2140的成本是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于隔离测量建议、我还有一个问题。 AMC3330用于测量 P+/M-到 PE 的电势、P/M 到 PE 的电压是多少。 因此我们可以确定串式电阻器和基准电压(建议中显示了1.65V)。 确保为 MCU 提供的电压值(AD 值)全部为正、而不是因 MCU 限制而为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于隔离测量建议、我还有一个问题。 AMC3330用于测量 P+/M-到 PE 的电势、P/M 到 PE 的电压是多少。 因此我们可以确定串式电阻器和基准电压(建议中显示了1.65V)。 确保为 MCU 提供的电压值(AD 值)全部为正、而不是因 MCU 限制而为负

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qianli:

    一次只能闭合一个 TPS 开关、因此可使用相同的检测电阻来测量两条线路的漏电流。  

    此 Excel 计算器可帮助您确定测量电阻的大小: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚历山大,您提供的来源是非常有帮助的。但我不知道如何使用它。需要一个许可证? 如何申请? 我需要你的帮助。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、 这个问题已经解决。 此外、还有一些需要回答的问题

    问题1:对于1.65V 的失调电压、我仍然不确认是否适合确保输出电压(TLV6001)高于0V、因为 MCU 无法检测到负值

    问题2:突出显示的区域,如果我使用负电压,则计算器不起作用。 怎么回事?

    问题3:b 突出显示了该 AMC3330输出的区域吗?

    问题4:您是否具有包括 AMC3330和 TLV600L 在内的整个计算? 我计划在我们的应用中实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qianli:

    1.本文档可提供帮助: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf;您将希望在电源中 为 TLV 输出留出一些余量。  

    2.只有正电压被认为是因为由于器件的负输入偏置电流会在最坏情况下产生精度。   

    3.是的。  

    4、此项目正在开发中,但尚未准备好供大众市场使用。 我将离线联系您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我已通过您提供的链接浏览了该文档。

    这是一个需要您回答的问题

    什么是 Vcm?1.65V 或2.5V?  我有点困惑。 请帮助仔细检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCM 为1.65V、中间电源为3.3V;2.5V 是一个典型值、感谢您指出这一点。