This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:在单位增益中使用时保证不会出现相位反转

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202818/opa2277-guarantees-no-phase-reversal-when-used-in-unity-gain

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA277

您好!

OPA2277数据表首页上的说明部分具有以下说明。
-------------------------------------------------------
OPA277运算放大器易于使用并且没有其它某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。
它们以单位增益稳定并且可在宽范围的负载条件下提供出色的动态性能。
-------------------------------------------------------

我知道、当在单位增益(电压跟随器)中使用时、此陈述可保证不会出现相位反转、正确吗?
或者它是否保证当输入电压超过共模输入电压范围时、不会发生运算放大器输出相位反转和饱和?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    这是数据表中两条独立的语句。 无论增益设置如何、OPA277都不会出现相位反转。

    数据表 表明、当施加的输入电压超过共模输入电压范围时、不会发生相位反转。 当超出输入共模范围时、将导致输入晶体管饱和、这会使器件与任何运算放大器的情况一样处于非线性工作状态。 为了保持线性性能、即使对于不出现相位反转的器件、也不得违反输入共模范围。

    在下面的仿真中、输入共模被违反、并且输入晶体管被饱和、导致一个非线性或"被削波"的 输出信号。 请注意、相位没有反转。

    对于大幅 输入冲突、可能发生部分相位反转、表现 为削波输出信号上的额外失真。 在下面的仿真中、输入共模电压超出了1V 、并且可以看到部分相位反转显示为输出信号的削波部分轻微下降。 此输出远优于总相位反转、在总相位反转中输出会斜升到相对的电源轨、如下图所示。

      

    下图显示了未受到相位反转保护的运算放大器的响应。

    此致、

    察赫