This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7239:LMV7239断电期间的输出行为。

Guru**** 2769305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1811, LMV7239, TLV1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200304/lmv7239-lmv7239-output-behaviour-during-power-down

器件型号:LMV7239
主题中讨论的其他器件: TLV1821、TLV1811

我有一个随附图所示的设计。  

在5V 电源的断电序列期间、比较器输出峰值接近2V 的振幅、衰减波形为~100ms。

从图中可以看出、断电期间(+)端子为0V 电平时施加的信号、相反、通常我期待0V 逻辑低电平输出。

原因可能是什么、更重要的是如何解决此问题?

(如果您推荐适当的解决方案、我可以更改设计)

此致

İlhan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilhan:

    LMV7239无法在低至0V 的电源电压下正常工作。 您可以从数据表的"电源电流与电源电压间的关系"图中看到这一点:

    在25°C 时电源电压低于约2V 时、LMV7239停止工作、内部电路不再正确偏置、这可以从电源电流降至零看出。 因此、对于低于2V 的电源电压、输出会变为不确定状态。

    使用带有上电复位(POR)的比较器可能是一种补救措施:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#p2192=POR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan!

    通常当电源为零时、输出应该为高阻抗。 但所有引脚都被 ESD 二极管钳制到电源引脚。

    我猜是、电容器通过 ESD 二极管向电源和输出放电。

    典型的 ESD 保护:

    您需要在电容器结和输入引脚之间放置一个电阻器以限制电流、例如10k。 该电阻在运行期间几乎是透明的、但会限制关断时的电流。

    推挽输出在输出端具有上部 ESD 二极管。 您还可以尝试使用开漏输出器件、例如 TLV1821。 但漏极开路将需要在输出端连接一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    但内部 POR 电路似乎不会产生足够的干扰来触发比较器输出中的负载电路。

    我已经注意到、这种没有设计的输出的根本原因是比较器内部的控制能力丧失。 似乎即使是内部 POR 也会在断电期间失去控制。

    我需要一个精确的解决方案,因为只有试驾的机会仍然存在。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢保罗。

    实际上、我在尝试不使用电容器的电路时阻止了透明的 ESD 二极管电流路径、但结果没有变化。

    我认为即使是开漏结构情况、由于外部上拉电压源不会立即为零伏、恐怕我会看到某种程度上类似的意外脉冲、足以构成触发负载电路。

    您有其他建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan!

    我建议您使用示波器并查看输入和输出、了解断电时实际发生的情况。 电源断电斜升速率是多少? 输入信号是什么? 是否会出现干扰?

    POR 在断电时不会执行太多操作。 它所能做的就是当电源电压下降到低于最小电源电压时禁用输出。

    在5V 和最小电源电压之间、比较器仍处于"有效"状态。 您需要查看输入信号的时序。

    如果您需要比较器在断电期间"工作"、那么您可能需要隔离比较器电源电压、以便在系统其余部分崩溃时仍能正常工作。 这可以通过将一个(肖特基)二极管与比较器电源电压串联放置、并添加一个大旁路电容器以存储电荷并在短时间内保持比较器电源来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看一下。

    您心目中是否有比比较器更好的解决方案? 例如任何模拟开关?

    我认为在 这种情况下也会出现同样的问题。 似乎我需要管理电源轨的上电/断电序列。 也许我可以使用一个开漏比较器、它有一个单独的上拉电源轨、受控于并首先进行阻尼。

    你怎么看?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilhan!

    首先、您必须确定外部输出是由于实际输入条件变化、还是由于比较器在其最低电源以下运行。

    对于非 POR 器件、当低于最小电源电压时、不定义输出。 当电压低于最小电源电压时、无论输入条件如何、非 POR 器件输出都可能出现干扰。

    如果可能、是的、您可以使用开漏输出并将上拉电阻连接到受控电压、例如 GPIO 引脚的输出。

    如果在电源不存在时必须输出为低电平、则可以使用 JFET 在电源下降时强制输出为低电平。

    同样、这一切都取决于电源斜降速率。

    您的输入信号是什么? 您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我不知道该怎么办才好。"

    输入信号来自3V3牵引 MCU 的 GPIO 引脚、断电期间始终为零(图中未监控)。  

    在屏幕截图中、 绿色是5V 电源轨、黄色是 COMP 的输出。  

    该意外脉冲似乎是 LMV7239的固有结构所致。

    我的目标是通过其他 COMP 控制和电平转换来自 MCU 的3V3电平 GPIO 信号到5V 逻辑。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilhan:

    是的、您适合 我们的旧器件、但在低于最低电源电压时未定义输出、因为我们可以看到出现干扰。 我想您可以使用 TLV1811/TLV1821等 POR 器件、因为它们定义了低于最小电源电压的输出电平。 请参阅此处: [常见问题解答]上电复位比较器如何简化设计-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilhan:

    关键问题就在这里:在+5V 电源衰减时、为什么比较器必须工作? 为什么电源电压为+2V 时发生故障是不可容忍的? 3.3V 电源和+5V 电源之间的关系如何?

    下一个关键问题是:比较器必须正常工作哪个电源电压?

    第三个关键问题是:当电源电压衰减时、比较器必须如何工作? 低输入信号是否必须提供低输出信号高输入信号是否提供高输出信号? 或者必须只为低输入信号提供低输出信号和高输入信号才能被抑制为零?

    因此,伊尔汉,请详细说明所有这些细节,以便我们找到补救办法。

    另外、必须进行电平转换的信号的速度有多快? 此时是否必须使用快速比较器?

    请尽可能提供准确的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、这些是可以提问的好问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KAI

    感谢您提出我可以回答的问题;

    # 当+5V 电源衰减时、为什么比较器必须工作? 为什么电源电压为+2V 时发生故障是不可容忍的? 3.3V 电源和+5V 电源之间的关系如何?

    <>比较器的输出驱动一个低侧 FET、该 FET 通常启动一个电磁阀 以进行紧急活动。 它错误地提醒系统、好像发生了紧急状态。

    #降至 比较器必须正常工作的电源电压?

    <>根据输入管脚的状态、比较器输出通常应该为零电平、而不管电源电平如何。 请再次查看示波器屏幕截图。 而输出为零比较器时意外给出一个峰值、该峰值足以驱动连接的 FET 以提醒系统。

    # 当电源电压衰减时比较器必须如何工作? 低输入信号是否必须提供低输出信号 、 高输入信号是否提供高输出信号? 或者必须只为低输入信号提供低输出信号和高输入信号才能被抑制为零?

    <>(-)输入通过10K+10K 电阻分压器连接到5V 电源、并设置为2.5V、(+)输入由 MCU 驱动为低电平、预期输出为0V。 总之、我必须 消除这个~200ms 的意外脉冲。

    我将尝试使用包含内部 POR 的比较器的相同电路。 这似乎没有任何其他方式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    我看了一下您发送的链接。

    但 我在相关数据表中找不到以下图解?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilhan、您在评估哪种产品说明书或器件? 例如、TLV1811在第8.4.3节中讨论了 POR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilhan:

    该电路可以成功实现以下目的:

    e2e.ti.com/.../Ilhan_5F00_lmv7239.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、这是一个整洁的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您推荐的电路。

    我将测试此修改。

    此致