This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3602-Q1:输出电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202970/tlv3602-q1-output-current

器件型号:TLV3602-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3602

尊敬的专家:

根据数据表中的下表、当 VCC = 2.4到5.5V 时、TLV3602的输出电流为10mA (最小值)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    10mA 是输出短路电流的最小值、用于指定输出短路时将发生的情况。  请参阅图6-26至6-30、以了解输出如何随输出电流而变化。