This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:断电期间模拟输入引脚的 ABx 最大额定值

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202821/amc3301-abx-max-ratings-for-analog-input-pins-during-powered-off

器件型号:AMC3301

你(们)好  

如果 V_HLDO_OUT = 0V 且 HGND = 0V、则 模拟输入引脚的 ABX 最大额定值是多少?

胎盘正确吗?

最小值:-6V、最大值:+0.5V

客户假设系统断电时会有一些电流流经分流器。 因此、他们希望确切地确认这一点。

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    正确。