This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:输入阻抗

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SA5532, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202954/tl072-input-impedance

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件:SA5532

您好!

你好。  TL072IDR 和 SA5532DR 的输入阻抗是多少?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    输入阻抗可在数据表中找到。 查找"Zid"和"ZICM"(TL072)和"Ri"(SA5532)。

    我认为"ri"是差分输入电阻、由于输入端有内部输入保护二极管、它应该远低于共模输入电阻。 但由于高达1000nA 的极高输入偏置电流、因此 SA5532设计用于相当低的欧姆电路中。 只有这样、该电路才能产生 SA5532的极低噪声。

    TL072是具有超高输入阻抗的 FET OPAMP、而 SA5532是具有较小输入阻抗的双极 OPAMP。