This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548正侧削波处于电源范围内

Guru**** 2975670 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2876, OPA548, OPA455, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200781/opa548-opa548-positive-side-clipping-within-the-supply-range

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: OPA455、 LM3886、LM2876

您好、我正在将 OPA548用作非反相放大器。

非反相输入- 6.5VPP

电源-+- 15V  

增益- 10

但我将使输出正极削波至12.9VPP。 请建议附上示意图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于容性负载过高、您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../saravan_5F00_opa548.TSC

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kai、

    感谢您的答复。 是的、我们移除了这些输出负载电容器。 我们仍然观察到相同的正侧削波。

    Saravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  Saravan,  

    Unknown 说:
    但我得到的输出正极削波为12.9VPP。 请建议附上我的示意图供您参考。

    OPA548不是 RRIO 放大器。 随着负载电流的增加、最高摆动至 ±15Vdc 的余量将变小。 在15Vdc - 12.9Vdc = 2.1Vdc 的情况下、预计会出现这种输出摆幅损耗、请参阅下面的数据表捕获和仿真。 如果要增大输出电压摆幅、必须提高电源轨的电平。 此外、输入电压信号太大、在增益= 10V/V 时、输入电压摆幅应小于1.29Vpk 或2.58Vpp。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-Clipping-Issues-02282023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    谢谢、 您答对了、我连接了0偏移输入6.5Vpp。 任何将我的 输入偏移3.25V 的建议。 以便我的信号将成为 OPA548的+或- 3.25Vpp 输入。

    Saravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravan、

    不清楚你在想做什么。

    VIN = 3.25Vpp、偏移3.25Vdc。  应用的输入信号频率是多少?

     在以下示例中、Vosi = 3.25Vdc、freq = 1kHz、我在输入端放置了一个高通滤波器。 请告诉我您是否想到了这一点。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-Clipping-Issues-03012023.TSC

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond  

     感谢您的支持、 问题迎刃而解。

    我要问另一个问题:

    OPA548的输出(26Vpp) 、作为 OPA455的输入。 OPA455的最终输出是120Vpp、OPA455的输出电流是45mA 、但我需要驱动500mA 负载。 现在、我的问题是如何将我的电路的输出电流从45mA 升压到500mA。 请提出建议。

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为何选用 LM3886等扬声器放大器或类似器件?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3886 VCC 限制为+/-35V。 任何其他建议。

    谢谢

    Saravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    LM3886 VCC 限制为+/-35V。

    不,不是。 +/-35V 是结合8R 负载使用时的最大建议电源电压。 但60Vpeak 时500mA 意味着负载大约为120R、对于此负载、电源电压可能更高。

    然而、即使电源电压为+/-35V、LM3886也可采用电桥配置:

    e2e.ti.com/.../sara_5F00_lm3886.TSC

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1.我计划添加此电路并尝试在设计中进行添加。 为您提供帮助。 我认为同样的电路是足够的正确吗?.  

    2.我们发现很难获取元件 LM3886。 如果我们 通过将输出要求降低到105Vpp 来将 IC 替换为 LM2876、它将起作用。  

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saravan、

    感谢 Kai 的仿真。  

    如果您能够以差分方式驱动负载、则更为简单。 下面是 TI 网上商店针对音频应用推出的几款高压功率放大器、其中一款可以满足您的应用要求。  

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html?login-check=true#p89=Class%20D%20Boosted;Class-AB&sort=p2622max;desc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德