This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:LMH6611输出在1.7V 饱和

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356, OPA836, LMH6611, LMH6612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199818/lmh6611-the-lmh6611-output-is-saturation-at-1-7v

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: LMH6612、OPA356、OPA836

LHM6611由+/-2.5V (如下电路所示)供电、当器件输入设置为0V 到1.0V 时、LHM6611的输出饱和为1.7V。

根据 LHM6611数据表、它表示"放大器将在2.7V 至11V 的单电源或±1.35V 至±5.5V 的双电源下运行。 "、  

当 LHM6611由+/-5.0V 供电时、当器件输入设置为0V 至1.0V 时、LHM6611的输出可以达到我预期的2.0V、  对于以下电路、有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

     您的理解是正确的;电源电压在器件的限制范围内、此器件具有轨到轨输出。 因此、100欧姆负载时的输出电压(假设输出端匹配50欧姆)应在距离电源约+/- 400mV 的范围内。

      您的原理图没有任何问题。 您的输入信号频率/特征(正弦、脉冲)是什么。 此外、 您能否尝试+/-2.5V 的0-0.5V 输入信号并观察输出电压?

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    LMH6611可能会振荡。 请勿将示波器探头或 DVM 直接连接到 OPAMP 的输出端、而是首先插入合适的隔离电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    下面的方框图是我的电路、  

    PD -光电二极管

    TIA - LTC6268 (来自 ADI 公司)

    操作- LMH6611

    光电二极管检测激光二极管的光子、然后将小电流输出到 TIA、后者会将该小电流转换为电压、然后 TIA 输出到 LMH6611。

    好吧、我会为 LMH6611尝试一个由+/-2.5V 供电的0-0.5V 输入并观察输出电压、实际上我认为我之前已经为 LMH6611做了0-0.5V 输入、因为我增大了激光二极管的功率、光电二极管就会输出很大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我们使用 LMH6612而不是 LMH6611进行了一些输出测试、我认为  LMH6612和 LMH6611之间的电气特征应该彼此相同。

    下面的视频显示、绿条表示输入、黄条表示输出、我们增加了 LHM6612的输入、希望 LMH6612输出可以达到2.0V、但是视频显示、增大 LMH6612输入电压时、 LMH6612输出会在1.7V 处达到饱和

    绿条表示输入、黄条表示输出、  

    将电源功率+/-3.3V 更改为 LMH6612时、请 增大 LMH6612输入电压、然后 LMH6612输出在 2.7V 时达到饱和(请观看3.3V/mpg 视频)

    将电源功率+/-5.0V 更改为 LMH6612时、 增大 LMH6612输入电压、  LMH6612输出在 4.3V 时达到饱和(请观看5V/mpg 视频)

    另一个问题如下

    您说过"负载为100欧姆时的输出电压(假设输出端匹配为50欧姆)应与电源相差约+/- 400mV。"

    您是说 LMH6611 (LMH6612)输出与其负载阻抗相关吗?我如何将 电源的+/- 400mV 电压降低到+/- 100mV?

    e2e.ti.com/.../2.5V.mp4e2e.ti.com/.../3.3V.mp4e2e.ti.com/.../5V.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

     感谢您提供示波器截图和详细的概述;它们非常有帮助!

     LMH6611和 LMH6612很相似、但规格略有不同:

      您的理解是正确的。 对于150Ohm 负载、电压输出范围约为300-400mV、在最大绝对温度额定值范围内接近500mV。 在100Ohm 负载较重时、该范围将略有恶化。 这些器件的额定值更接近单电源配置中器件的电压轨、电路以1/2 Vs 为基准、如第4页和第6页所示。 这里显示的是更高的电源电压会减小输出电压范围、这正是+/-3.3V 与+/-5V (相对于电源电压的差异为2.7V 与4.3V)的情况下会出现的结果。  

      对于示波器屏幕截图、看起来电压输入/输出增益为2V/V;上面显示增益约为6V/V 的原理图中的参考电压是否正确? 如果您的设计需要+/-100mV +双电源配置、我们可以帮助您找到替代器件。 基于光电二极管、您有哪些带宽要求?  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    • 我预计 LMH6611在2.0V 时可输出最大电压、LMH6611的限制似乎无法满足我的要求、请向我介绍带宽至少为200MHz 的替代器件、如果您介绍的器件与 LMH6611引脚对引脚兼容、我会更好。 感谢您的快速反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

      根据上述规格表、如果电源设置为+/-2.5V、LMH6611仍应能获得2.0V 的电压。 作为消除电流/负载依赖性的快速测试、请将负载电阻设置为高阻抗。 阻抗匹配不应该是直流/低频测试的一个问题。  

      否则、根据您的最终增益/带宽配置、我建议使用 OPA836或 OPA356。 OPA836的关键数据:

    谢谢!
    SIMA