This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要高输入阻抗和低偏置电流运算放大器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6061, LMC6001, OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201133/need-high-input-impedance-and-low-bias-current-op-amp

主题中讨论的其他器件:LMC6061LMC6001OPA928

您好、专家

您能否推荐规格优于 LMC6061的任何高阻抗和低偏置电流单通道运算放大器?

缓冲高阻传感器接口应用时需要它。

电源电压范围应为正负8V 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一具有较低输入偏置电流的高压运算放大器是 LMC6001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BP:

    Clemens 提到的 LMC6001器件 是 根据您的电源要求提供低输入偏置电流的理想选择。 您的目标 输入偏置电流规格是多少? 换能器的阻抗是多少? 我们还推出了新的毫微微安输入偏置电流器件 OPA928 、该器件将很快上市、该器件的输入偏置电流在所有 TI 器件中都最低。

    此致、

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    OPA928预计何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BP:

     本月推出高级产品、早期器件将在 TI.com 上推出。 计划在今年晚些时候完全上市。

    此致、

    察赫