This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704:10uA 电流源设计

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202012/lmp7704-10ua-current-source-design

器件型号:LMP7704

您好!

 

附件是辐射感应电路的原理图。 该电路使用 LMP7704作为10uA 电流源。 该设计是使用 LMP7704产品说明书中的电流源基准电路创建的。 根据辐射传感器设计规格、将10uA 源馈送到辐射传感器。 辐射传感器是一种 varadis RADFET VT01。 RADFET 两端存在一些电阻、这将产生电压。 该电压被馈送到单位增益缓冲器、以将10uA 电流源与电阻分压器隔离。

话虽如此、电路无法按预期运行。 为了仅测试电流源、我移除了 RADFET、并在 VCCS 网络和接地之间放置了一个200k 的电阻器。 如果电路正常工作、我认为 VCCS 网络为2V (200k Ω* 10uA)。 在此期间、我还将开关置于开路位置、以便不会使 VCCS 对地短路。

我还附上了 VCCS 的示波器捕获。 对于电流源设计、您有什么可以评论的吗?

 

谢谢!

 

Derrick

https://netorg166142-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andreassi_sensornetworksinc_com/EpCu0l0_419Puv6PB-hPzH4BIV0R5VZlSHNv6BRvrG5HDA?e=ZMpOcg

PS。 如果该链接不起作用、请告诉我。 无法确定添加图片的最干净方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick 您好、  

    我们目前正在对此进行调查、并将在2个工作日内回复。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    我花了一分钟时间来了解您是如何实现连接的、但我现在看到这是一种"改进型 Howland 电流泵"架构、如应用中所示。 请注意以下内容。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa437a/sboa437a.pdf

    从根本上来说、它应该起作用-我在 TINA 仿真中测试了一般连接:

    我要问的最大问题是为什么 Q1是必需的- MOSFET 将具有一个从 S 到 D 的体二极管、这意味着电压可能永远不会比接地高1个二极管。  您是否曾尝试在断开 Q1后对其进行测量?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接了 VT01数据表。 在辐照下、Q1的引脚2必须始终接地。 这就是开关接地的原因。 然后、当我们决定从 Q1读取辐射读数时、我们必须强制在引脚2中输入10uA。

    但是、在本论坛中、我删除了 Q1、并在 VCCS 网络(Q1的引脚2)和接地之间放置了一个200k Ω 的电阻器。 我的假设是、我们通过200k 电阻器强制10uA、这将产生2V 的电压。 但是事实并非如此、我会得到各种电压以及大量的轨到轨噪声。

    e2e.ti.com/.../VT01_2D00_Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我会看到所有带有噪声的示波器截图-它们是否都在 VCCS 节点上拍摄?

    您能否测量放大器 A 和 B 输出端(引脚1和7)的电压?  这对于查看可能发生的情况非常有帮助。

    不相关(我相信)请注意:我们不建议将放大器 D 上的放大器输入短路、这肯定会将输出驱动至正电源轨或负电源轨。  放大器配置的理想方式。 不使用的做法是将其连接为缓冲器(输出到反相端子)并将正输入端接到 电源轨之间的电压。   不将放大器输出强制到达电源轨的一般原因是、在许多器件上、这会增加 Iq。我不确定这是否是此器件的情况、但最好还是避开电源轨中的输出。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 提供的信息。 是的、所有示波器捕获都是从 VCCS 节点捕获的。

    这里是输出的捕获。

    引脚1  

    引脚7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    这些电压变化幅度似乎为数百 mV、并且看起来没有稳定性、因此我认为这与实际设计本身无关。  似乎某处的连接不良、或者设备以某种方式出现故障。

    您是否能够测量放大器的静态电流?   如果放大器有问题、这是一个很好的指示。   

    关于 ABS、 最长 对于该器件、为13.2V。 您在12V 的电压下运行它、这是可以的、但确实接近 ABS。 最长  此电路板的电源是什么?  是否可能有电缆连接电源并且电缆正在振铃?

    此致、
    Mike