This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:HBM ESD 等级

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202180/ina210-hbm-esd-rating

器件型号:INA210

大家好、

我注意到 INA21xA 的 HBM ESD 额定值从4kV 更改为2kV (从版本 I 更改为版本 J)、我是否知道其中的原因?

此致、

查理   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我正在研究变更的原因、我将在得到答案后立即回复。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    多亏了当时一位同事参与了这个话题、原因才是第二家制造厂上线了。  如您所知、这种情况下需要鉴定、而 ESD 规格结果没那么高。 由于分销渠道中的物料是混合的、因此没有用于分离物料/规格的跟踪机制。 因此、公司必须将规格修改为两者中的较低者。  

    此致、Guang