This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:是否适合在信号调节模块中使用 OPA189?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200246/opa189-is-it-appropriate-to-use-opa189-in-the-signal-conditioning-block

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: OPA192

我目前正在设计一个信号调节块、使用 OPA189组件将信号从1Hz 传输到1.5kHz。

不过、我遇到了一个问题、传递的信号不断波动。

你知道为什么会发生这种情况吗?

另外、我当时正在考虑将第一级差动放大器中使用的放大器组件替换为 OPA192组件、以此作为可能的解决方案。 这是合适的吗?

(作为参考、我在 HPF 中使用了一个47uF 电容器和一个10M 欧姆电阻器。)

您能回答我有两个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoonmin:

    Unknown 说:
    但是,我遇到了信号不断波动的问题。

    您可以详细说明一下吗?

    能否详细介绍您的应用?

    为什么需要这么大的高通滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我想抑制直流电压、并将1Hz~1.5kHz 电压信号传输到下一级  

    我可以使用 opa189吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoonmin:

    您能否提供一份展示所有 RC 元件的完整原理图、以便我们审查该电路?

    请详细说明上述电路和测试条件:

    • 差分放大器输入端的分流电阻器上的输入信号预期振幅范围是多少? 分流电阻器的值是多少?
    • 您提到您打算使用高通滤波器 来抑制直流电压并传输1Hz~1.5kHz 的频率。  所需的最小和最大信号带宽是多少?
    • 电压(V+)和(V-)电源是什么? 电源上是否有旁路电容器?  
    • 第一级差分放大器或第二级增益放大器中是否使用了反馈电容器?
    • 该测试是在定制 PCB 电路板布局布线还是在试验电路板上进行?  
    • 在您的测试中、您会看到输出出现波动、那么分流器上的输入信号是多少?  这个测试是否没有电流?  振荡的振幅/频率是多少?  示波器图可能会有所帮助。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoonmin:

    我没有听到你的声音。 我认为问题已经解决、但是如果问题仍然存在、请告知我们、

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luise  

    我应用了延迟响应。  

    • 差分放大器输入端的分流电阻器上的输入信号预期振幅范围是多少? 分流电阻器的值是多少?
      →Vpp = 3V  
        分流 R = 10 Ω
    • 您提到您打算使用高通滤波器 来抑制直流电压并传输1Hz~1.5kHz 的频率。  所需的最小和最大信号带宽是多少?
      →我要传输1Hz 至1.5kHz 频率范围内的信号、最好是增益在该频段内保持恒定。

    • 电压(V+)和(V-)电源是什么? 电源上是否有旁路电容器?  
       V+: 9V/V-:-9V(轨到轨)  
         我使用了100N 旁路电容器  

    • 第一级差分放大器或第二级增益放大器中是否使用了反馈电容器?
       否  

    • 该测试是在定制 PCB 电路板布局布线还是在试验电路板上进行?  
       是定制 PCB
         ( 通过使用转换板并在试验电路板上实现、信号没有出现任何振荡或不稳定)

    • 在您的测试中、您会看到输出出现波动、那么分流器上的输入信号是多少?  这个测试是否没有电流?  振荡的振幅/频率是多少?  示波器图可能会有所帮助
      →μ A  信号在下图中用红点标记的位置振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoonmin:

    感谢您提供的信息。  所需的信号为3Vp-p、Rref= 10Ω Ω。 OPAx189电源为 ±9V;所需的交流信号频率为1Hz 至1.5kHz、该频率下需要恒定的增益。  

    不理想的振荡频率是多少?  当没有输入交流信号馈送到 RREF 分流电阻器时、是否发生振荡? 您能否提供包含元件值的原理图?  如果可以用示波器图来显示 Rref 输入信号和 Vref OPAx189电路输出信号、可能会有所帮助。  

    设计考虑  路径:

    • 上1Hz 至1.5kHz 交流信号所需的总增益是多少 参考电压  路径?
    • 正极侧的最大直流电压  RREF  是什么?

    关于 V 电压  路径:

    • 蓄电池 ECM 两端的最大差分直流电压是多少?
    •  蓄电池 ECM 正极侧的最大直流电压是多少?
    • 蓄电池 ECM 上的交流信号是否为3Vp-p?
    • 上的1Hz 至1.5kHz 交流信号所需的增益 垂直 电压  路径?

     

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoonmin:

    将 OPA189替换为 OPA192时、是否仍然能看到波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoonmin:

    OPA189是零漂移 放大器或斩波放大器。 OPA189等斩波放大器可能需要匹配运算放大器正负输入端子之间的等效输入阻抗、以消除不匹配的输入阻抗上的 IB 尖峰换向。

    由于 OPA189是斩波器、因此输入偏置电流确实 表现出周期性开关瞬态。 当偏置电流流经高阻值电路电阻器时、这些输入偏置电流瞬变转化为失调电压。  ~10kΩ、一般而言、我们建议在使用斩波放大器时尝试匹配反相和同相输入端子上的等效阻抗、并将等效阻抗保持在 k Ω 范围附近相对较低。  除了减少阻抗和反馈元件外、添加反馈电容器并匹配电容器还有助于改善结果。

    正如 Kai 建议的、一个良好的选择是 OPA192、它是一个精密线性放大器(非斩波器)、不会出现周期性开关瞬态;并且对 反相和同相输入端子上的阻抗失配不敏感。

    尽管如此、 拥有上述元件详细信息还有助于调试问题或提出更好的电路;因为我们只有一个没有无源元件值的图。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的关键信息肯定是示波器图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢!