This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022:替代器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202241/tle2022-alternative-part

器件型号:TLE2022

您好!
由于交付难题、客户正在寻找可直接替代的解决方案。 能否使用 TLE2022QDRQ1或 TLE2022AQDRP? 有何差异?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS!

    TLE2022Q-1和 TLE2022AQ-1是 TLE2022 的版本、 符合  AEC-Q100标准、适合汽车应用。 它们还具有 -40°C 到125°C 的工作温度范围  Q1和非 Q1 器件的电气特性基本相同、可以在工作温度规格内直接替换。 当然、A 型号在失调电压等特定规格中略好。

    谢谢。

    察赫