This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4170:输入偏置和输入偏移规格请求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074H, TL084H, OPA4170, TLV4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201511/tlv4170-input-bias-and-input-offset-spec-request

器件型号:TLV4170
主题中讨论的其他器件:TL084H、TL074H 、 OPA4170、

大家好

您能否提供数据表中未提供的以下规格?  

  1. 输入偏置电流- TA = 25°C 时的最大值
  2. 输入偏置电流- TA =–40°C 至+125°C 时的最大值
  3. 输入失调电流- TA = 25°C 时的最大值
  4. 输入失调电流- TA =–40°C 至+125°C 时的最大值
  5. 输入失调电压漂移-最大值

Rgds
结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    遗憾的是、此数据仅适用于典型规格:

    您能分享一下应用的要求吗?
    我们有一些这样的运算放大器、这里是参数搜索: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p3247max=0.034;4454545.472&sort=p1261max;desc

    TL084H/TL074H 显示最大 IB 和 IO、但不显示电压漂移:

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina

    很遗憾、TL08xH 的库存不足、无法提供支持。

    要求:

    • 4通道运算放大器
    • TSSOP-14封装
    • 低静态电流(与 OPA4170接近)
    • 与 OPA4170相似的直流精度
    • 约为与 OPA4170 µs 的带宽和压摆率(1.2MHz 和0.4V/μ s)
    • 现货库存:>10k

    OPA4170最初使用。 为了扩大库存、我们正在寻找规格与 OPA4170类似的替代产品、库存充足、类似封装尺寸是主要要求。

    对于 TLV4170的最高规格、  最大数据对于  定义产品非常重要。 典型值10倍或5倍是否足以满足最大规格?

    1. 输入偏置电流- TA = 25°C 时的最大值(假设典型值为10倍)
    2. 输入偏置电流- TA =–40°C 至+125°C 时的最大值(假设典型值为10倍)
    3. 输入失调电流- TA = 25°C 时的最大值(假设典型值为10倍)
    4. 输入失调电流- TA =–40°C 至+125°C 时的最大值(假设典型值为10倍)
    5. 输入失调电压漂移-最大值(假设采用6倍典型值)

    Rgds
    结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、  

    您能否分享客户原理图?  
    如果无法做到、您能否分享使用的电源电压、输入信号范围和预期的输出范围?  

    我有几个好的选择,但他们不是轨到轨输出。  

    祝你一切顺利。
    Carolina