This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:opa2228

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2228, OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202222/opa2228-opa2228

器件型号:OPA2228
主题中讨论的其他器件: OPA2227

您好!  

OPA2228会变热。 它具有电压跟随器。 请提出建议。  

我使用的是+12V/-12V 双电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当大量电流流经器件时、预计也会出现这种情况。 请参阅 此博文 以了解如何计算功率耗散和温度升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉电流为100mA、负载电流为10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smitha:

    可能的原因有多种。 一个是过高的负载电流。 另一种是由于不稳定性导致的振荡。

    那么、请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smitha,

    除了 Kai 上面的评论之外、OPA2228不是单位增益稳定的;如果您想在"跟随器"或"缓冲器"配置中使用该放大器 OPA2227的单位增益稳定版本、则需要使用该放大器的单位增益稳定版本。   

    此致、
    Mike