This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:TLV1704AIPWR 的最小和最大输入电源电流

Guru**** 2504565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201570/tlv1704-minimum-and-maximum-input-supply-current-for-tlv1704aipwr

器件型号:TLV1704

您好!

我在 原理图中将 TLV1704AIPWR 用于 VCC 20Vdc。 请帮助我确定 TLV1704AIPWR 的最小和最大输入电流要求。

谢谢。

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kranjit、

    整个温度范围内的最大输入电流为±20nA、通常为±5nA。

    输入是双极 PNP 和 NPN 轨到轨输入级、因此电流会从输入引脚从 V-流出 到电源轨以下2V。 在比 V+电源轨低2V 左右时、输入电流将反向、并从 V+电源轨低2V 流向输入引脚。

    您有何疑虑? 您应该更多地展示一下原理图。 较低的电阻器被切断...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我将通过从电源提供外部 VCC 来测试 TLV1704AIPWR 功能。

    之前、我们提供了下面提到的电路20VDC

    现在我们想使用外部可编程电源对其进行测试。 根据您的上一篇文章,它应该是0.005mA。 我对吗?

    谢谢。

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiranjit:

    感谢您的跟进。  偏置电流通常为5nA、但通过20V 电源的分压器的电流应高得多、通常为100倍、以避免不准确误差。