This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2131:输出实际上可以达到多高?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202077/opa2131-how-high-can-the-output-actually-go

器件型号:OPA2131

我正在更新现有的第三方设计。 该流程的一部分是更换部件、因此我必须熟悉部件及其作用。 OPA2131的数据表指定了典型输出最大值和最小值、但两个值都没有上限。 但是、第5页上有一个标题为"最大输出电压与频率间的关系"的图、这表示该器件可以在电源轨附近输出、但这样会导致输出信号失真。 说 OPA2131可能输出高于"典型"规格但这样会引入失真是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输出摆幅的线性工作范围由输出摆幅的开环增益条件指定。 对于 OPA2131、我们指定距离任一轨3V。 下面显示的开环增益规格使用了+/-15V 电源。  

    让超出该线性工作范围的输出电压可以开始进入非线性工作范围、这样会在输出级晶体管开始进入三极管时增加失真。 最终输出将受到电压轨的影响、并会发生削波。 下面显示的输出规格通常指器件的非线性运行、并说明输出与任一电源轨的接近程度。 但是、这是一个可靠的非线性条件。 线性运行区域最有用的规格实际上来自 AOL (开环增益)。

    希望这个解释对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、如果运算放大器输出接近或高于(V+)-2.5的信号、那么器件已经有效地解决了问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Froylan:  

    如果输出信号超过 V+- 3V、那么最好的方法就是进入非线性范围并有削波风险(栏杆掉)。  

    下面您可以看到输出摆幅与输出电流间的关系。 在这些测量中、输出电压在 Iout = 0mA 时得到。 这是最接近电源轨的输出电压、并且是非线性的。  

    为了确保线性运行、在 下面重点介绍的条件下、我们建议将输出信号保持在距离任一电源轨3V 以内。  

      

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清了输出范围。