This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:用于差分配置

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202046/lmh6702-use-in-differential-configuration

器件型号:LMH6702
主题中讨论的其他器件: THS3217

您好!  

我想 在差分放大器应用中使用 LMH6702 (4个阻值相同的电阻)。 能否像这样使用 LMH6702这样的电流反馈放大器? 频率响应、线性或稳定性会受到影响吗?  

谢谢你  

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Louis、当然它可以从建议的 RF 值入手、然后从那里出发。如果源是差分源、则需要考虑输入阻抗。 反相侧有一个有源阻抗元件、需要调整同相输入端的 R 值以实现负载匹配

    我们需要在 THS3217内部针对 D2S 级和一个非常宽带的 CFA 完成这一精确工作。 有关该问题的讨论、请查看第32页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。  

    路易