This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4350:与 OPA4340相比

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4340, OPA4197, ADS1204, OPA4192, OPA4350, TINA-TI, OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201176/opa4350-vs-opa4340

器件型号:OPA4350
主题中讨论的其他器件: ADS1204、 OPA4192、OPA4340 、OPA4197、 TINA-TI、 OPA336

我们正在尝试确定 OPA4340是否与 ADS1204第14页的电路中的 OPA4350一样工作。  我们的输入信号是频率小于5kHz 的正弦波、因为我们将芯片与 AMC1210IRHA 结合用于旋转变压器正弦和余弦信号。  我们使用的是33欧姆和0.01uF、而不是所示的27欧姆和0.1uF。  是否有其他也可以正常工作的运算放大器?  我们想了解其他选项(例如 OPA4192或 OPA4197)、因为所有这些运算放大器的交货周期可能非常长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conrad:

    具有33欧姆和10nF 电容的 OPA4340可以正常工作。 (编辑:在下面更新了33欧姆和10nF 的仿真)

    下面是闭环直流和交流 TINA-TI 频率扫描、以及开环交流稳定性分析。

    OPA4340闭环交流和直流扫描:

    OPA4340闭环 TINA-TI 文件: e2e.ti.com/.../Stability2_5F00_OPA4340.TSC

    OPA4340开环交流稳定性分析:

    OPA4340稳定性分析 TINA-TI 文件: e2e.ti.com/.../Closed_5F00_loop2_5F00_OPA4340.TSC

    然而、第14页上显示的直接驱动100nF 电容器的 OPA336 2.5V 缓冲器可能是不稳定的。  我建议您更改 OPA336电路、以使用双反馈配置、以确保稳定性。  一个可能电路如下:

    OPA336开环交流稳定性分析:

    OPA336稳定性分析 TINA-TI 文件:  

    e2e.ti.com/.../Stability_5F00_OPA336.TSC

    谢谢。此致、

    路易斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conrad:

     根据您的要求、更新了使用33欧姆和0.01uF 的 OPA4340的上述仿真。  如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    路易斯