This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA186:OPA186是否可以在23V 电源下支持共模电压输入25V?

Guru**** 2680585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592, OPA186, INA597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201565/opa186-can-opa186-support-common-voltage-input-25v-with-23v-supply

器件型号:OPA186
主题中讨论的其他器件: INA597、INA592

大家好、

1、OPA186是否可以在23V 电源下支持共模电压输入25V? 根据 D/S、最大输入= VCC+0.5。

2.我们有支持25V 输入、23V 电源的产品吗?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    [报价 userid="496209" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201565/opa186-can-opa186-support-common-voltage-input-25v-with-23v-supply ]1、OPA186能否在23V 电源下支持共模电压输入25V? 根据 D/S、最大输入= VCC+0.5.[/报价]

    OPA186无法支持在23Vdc 电源轨下25V 输入的线性运行。 下图是指在不损坏运算放大器的情况下的绝对最大额定值。  

    红色标记的框表示 OPA186中 VCM 输入范围的线性运行。   

    Unknown 说:
    2、我们是否有支持25V 输入和23V 电源的产品?

    能否讲一讲应用? 如果您能向我们提供更多的应用细节、我可以为您提供满足要求的模拟。  

    在输入电压大于电源电压的情况下线性运行的运算放大 器可能是差分放大器、例如 INA592、INA597等、请参阅以下链接(输入前端具有分压器、以适应 大于电源电压的输入 VCM 信号)。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/difference/products.html?keyMatch=DIFFERENCE%20AMPLIFIER#p480=1&sort=p358max;desc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    它将用作驱动 ADC 的缓冲器。

    你有什么建议吗?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    它将用作驱动 ADC 的缓冲区。

    使用 OPA186作为缓冲器驱动 ADC、我没有很好的建议。 选项包括:

    1.将电源轨从23Vdc 增大到26Vdc 或更高的范围。  

    2.将输入信号除以1/2或类似值并在稍后增益,并将 ADC 采样考虑在内。 这与使用差分放大器没有区别、但使用差分放大器可能具有更好的 CMRR 和精度。  

    3、提高输出驱动信号的驱动能力,并消除缓冲(但我需要知道输入信号的类型(25Vdc ))。  

    请向我们提供更多信息、也许我们可以推荐其他替代方案。

    此致!

    雷蒙德