This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA205:0.1Hz - 10Hz 噪声图看起来奇怪

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA205, OPA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201211/opa205-0-1-hz---10-hz-noise-chart-looks-weird

器件型号:OPA205
主题中讨论的其他器件: OPA206

OPA205数据表中的图6-23 0.1Hz - 10Hz 噪声图(SBOS962E - DEC 2022修订版)看起来很奇怪。 从图表中可以看出、接近10Hz 端点时没有噪声分量 它可以是0.1Hz 至1Hz 噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "好吧

    这有点像典型的数据表图。 这是通过器件处于高增益模式、然后通常采用增益为100倍的有源滤波器实现多极点0.1Hz 至10Hz 带通滤波器来完成的。 然后对示波器进行10秒的扫描(测量出非常高的 Vpp 噪声)、再将输入参考数据除以 DUT +有源滤波器级的净增益。 这看起来不像通常那样"嘈杂"、有点被四舍五入、但在这种情况下显示的是大约75nVpp、这似乎很低、  

    我们可以根据点噪声图计算出它应该是多少、即7nV 平带、转角频率为0.7Hz 1/f

    要获得0.1至10Hz 范围内的等效平坦噪声、请使用该公式、来自本应用手册、我可能已经将本文名称更改为适用于所有运算放大器。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa066a/sboa066a.pdf

     

    评估此值得到8.05nV

    然后得到在9.9Hz 跨度的 RMS 噪声, 8.05nV*sqrt (9.9)= 25.4nVrms ,然后使用6X 波峰因数,应该是152nVpp -所以是的,该图缺少一个因数2的调整将看起来,但仍然很低- 1/f 角是显着的。  

    我已经将这类信息放入 AudioXpress 文章中、这里是前置放大器有源滤波器1、  

    e2e.ti.com/.../Low-Frequency-and-Popcorn-Noise-in-High-Speed-Amplifiers-part-9-updated-April20_5F00_2020.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0.1至10Hz 输入电压噪声、规格行确实显示了200nVpp。 所以,是的,这幅图已经 被缩小了2因子,我猜是偶然的,或者可能图中的 y 轴只是需要100nV/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    我希望您今天做得好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    我希望你们做得好。 我们今天下午重新测量了数据(请见下文)。 我们也注意到了这一点、很快将更新数据表。

    感谢您提请我们注意这一点。 似乎旧数据可能出于某种原因而求平均值。

    谢谢!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常分3步计算 RTI 电压噪声。

    1.通过参考远高于1/f 转角频率的点噪声来计算白噪声(宽带)。 对于 OPA205、获取7nV @ 1kHz 的点噪声已经足够。

      白噪声= 7nV * SQRT (10 - 0.1)= 22nVrms

    2.参考一个远低于1/f 角的点频率,最好是在-10 dB/十倍频带的斜率,计算闪烁噪声(1/f )。 对于 OPA205、获取19nV @ 0.1Hz 的点噪声是我从 NSD 图中可以获得的最低噪声。

      闪烁噪声= 19nV * SQRT[0.1 * ln (10/0.1)]= 12.9nVrms

    3.通过白噪声和闪烁噪声的和方根来计算总噪声

      总噪声= SQRT (22nV^2 + 12.9nV^2)= 25.5nVrms = 153nVpp (系数6)

    我现在对 OPA205 (OPA206预览部分)的图6-22提出疑问、这并不是因为绝对峰峰值噪声远小于计算出的153nVpp、 但是、由于噪声的高频分量(接近10Hz 端、应在1秒内具有10个周期的振荡)在时域中不可见。 Daniel 所展示的新图更真实。

    感谢 TI 的及时支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这的确是一个看起来更合理且具有正确缩放比例的图。