This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2237:OPA2237

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2237, TINA-TI, PTN78060W, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200991/opa2237-opa2237

器件型号:OPA2237
主题中讨论的其他器件: TINA-TIPTN78060WTPSM63603

大家好  
我遇到了运算放大器电路下面的情况。 希望了解并需要验证此电路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "PTN78060的数据表太糟糕了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesha、

    OPA2237和 BSS123 FET 形成直流电流源。   ~OPA2237的负电源(V-)连接到 GND (与2.5V 基准和4V 电源连接)、灌电流约为:如下面的简化仿真所示、VSET / RSET = 549Ω 103mV/ 186μA = μ A。   只要 VADJ 电压(FET 晶体管的漏极)的电压高于 VSET、电流源就会工作。

    PTN78060WAS 数据表建议在 Vo 调整控制引脚4和 GND 之间放置一个电阻器、以调整输出电压;并说明了外部电阻器值与等式(1)和表3上的预期输出电压之间的关系。  不过、数据表似乎未提供有关如何计算 VADJ 电流与输出电压的关系的信息。   

    我是精密放大器团队的成员;因此、我将把此问题提交给电源管理应用团队的专家、因为我没有有关 PTN78060WAS 的详细信息。

    谢谢。此致、

    路易斯

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此配置在我看来很好、因为您要做的是调整 VADJ 引脚上的电阻。 如果 MOSFET 未导通、它首先是开路的、然后将根据在栅极施加的电压对输出电压进行调制。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    感谢您的回复.. 您可以分享此模拟源文件.. 我们还将模拟...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  
    感谢您的回复...  
    此处 MOSFET 上的 RDS 为6E…… 用于从2.5V 到12V 调节输出电压。 这种组合足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesha、

    附加了简化的 TINA-TI 文件。  请注意、仿真中的电路使用了不同的 FET 器件、因为我没有立即可用的 BSS123模型。  此外、您需要确保 VADJ 引脚电压始终高于 VSET 电压、以便电流源符合要求。 我已经将此问题提交给了电源管理应用团队的专家、因为我没有详细介绍 PTN78060WAS。

    e2e.ti.com/.../OPA2237_5F00_2_2D00_28_2D00_23_5F00_forum.TSC

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的快速回复..  
    想知道 PTN78060W 的一些类似部件更换。 运算放大器电路调节控制的 MCU 产品系列...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesha、

    运算放大器电路控制可应用于大多数开关模式稳压器。 本应用手册概述了这些原则、并可通过多种方式加以应用: https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf?ts=1677696270329&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    关于与 PTN78060W 类似的器件、您可以检查 TPSM63603并查看它是否符合您的输入和输出电压条件。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...