This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300EVM:I_MON 输出的功能有问题

Guru**** 1080860 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300EVM, XTR300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201363/xtr300evm-problem-with-the-function-of-the-i_mon-output

器件型号:XTR300EVM
主题中讨论的其他器件:XTR305、、 XTR300

女士们、先生们、您好!

对于新项目(称重传感器的0-20mA 输出)、我们希望将来使用 XTR305。

现在我准备好了 XTR300 (XTR300EVM)的评估板、它的功能应该相同。
该板为+17V 和-5V 供电。 连接到 DRV 输出的负载电阻为500欧姆。
由于该功能应该是0-20mA 接口、因此我将跳线相应地放置在评估板上:
M1连接到 GND、M2连接到+5V、如数据表中的表、行2所示。 XTR_OUT-的跳线6连接到 GND。

J1连接

J2已连接

连接了 J3

J4开路

J5开路

连接了 J6

J7开路
 
在此模式下、如果我理解正确、输出 I_MON 应输出流出 DRV 输出的输出电流的1/10。
通过一个连接到 GND 的电阻器、电流随后应该转换为电压、您应该能够再次测量该电压。
评估板中的 R11从750 Ω 更改为2KOhm、因此在 DRV 输出电流为20mA 时、I_MON 输出将出现4V 电压。
然而、当测量 I_MON 输出端的电压时、无论经由 DRV 输出的输出电流如何、我总是得到0V。
评估板上是否有缺陷或调节错误、或者电流输出模式下的电流回读根本不起作用?

对于添加:
在配置第三行之后(M1=H、M2=L)、也没有从 DRV 输出中产生任何有意义的结果。
在 V_IN=0V 且 DRV 输出端负载为500欧姆时、从大约140mV=V_IN、DRV 输出电压保持在9.95V、从大约0.2V=V_IN、U-I_MON=3.98V。

在配置中、第四行(M1=H、M2=H)之后也没有从 DRV 输出中产生有用的信息。
在 V_IN=0V 且 DRV 输出端负载为500欧姆时、从大约40mV=V_IN 开始、U-I_MON=6.6V。DRV 输出电压保持在15.3V、U-I_MON=10.13V。

如上所述、在所有情况下、都是使用转换后的 R11转换为2k Ω 进行测量。 其余为原始评估板值和部件。

我寻求支持。

此致/此致

工业 (FH)
凯·普利斯

 

请求使用德语

 

Hallo die Damen und Herren,

Bei einem neuen Projekt (0-20mA Ausgang bei einer Wäge Zelle) Wollen wir zukünftig den XTR305 verwenden.

jetzt habe ich das Evaluation-Board vom XTR300 vorliegen (XTR300EVM), die ja von der Funktion identsch sein sollten。
Versorgt wurde die Platine mit +17V und mit -5V。 Der an den DRV-Ausgang angehängte Lastwiderstand war 500欧姆。
Die Funktion 0-20mA Schnittstelle sein soll、habe ich die 跳线 auf dem Eval-Board entsprechend gesteckt:
M1和 GND verbunden und M2一个+5V verbunden、wie in der Tabelle aus dem Datenblatt、Zeile 2 zu sehen ist。 跳线6 ist gesteckt für xtr_out- ist mit GND verbunden。

J1 gesteckt/verbunden

J2 gesteckt/verbunden

J3 gesteckt/verbunden

J4关闭

J5关闭

J6 gesteckt/verbunden

J7关闭

在 desem modsollte,wenn ich das richtig verstanden habe, der Ausgang I_Mon ein 1/10tel von dem Ausgangs strom DRV-Ausght rausgeben。
über ó n einen Winderstand gegen GND sollte Dann der Strom zu einer Spannung gewandelt werden, die man Dann wieder messen können ó n, sollte.
DER im eval-board vorhandene R11 wurde von mir von 750 Ω auf 2k Ω abgeändert、dimit bei 20mA am DRV-Ausgang am I_MON-Ausgang 4V anliegen würden .
Beim Spannungs-Messen an dem I_MON-Ausgang erhalte ich 过敏症 immer 0V über vom Ausgangsstrom unabhängig den DRV-Ausgang。
ist da etwas am Evaluation-Board deathum orgendwas falsch eingestellt oder funcioniert die Stromrücklesung im current 输出模式 gart?

noch zur Ergänzung :
Bei der Konfigluration nach der dritten Zeile (M1=H, M2=L) Kam auch nichts Sinnvolles aus dem DRV-Ausgang.
BEI V_IN=0V WAR bei 500欧姆最后一个 AM DRV-Ausgang U=9,74V und U-I_MON=3,892V, AB zirka 140mV=V_IN blieb Die DRV-Ausblispannung auf 9,95V und AB zirka 0,2V=V_IN 0,U-I_MON=3,98V。

Bei der Konfigluration nach der vierten Zeile (M1=H, M2=H) Kam auch nichts 新沃洛斯 aus dem DRV-Ausgang.
BEI V_IN=0V WAR bei 500欧姆最后一个 AM DRV-Ausgang U=14、97V 和 U-I_MON=6、6V、AB zirka 40mV_IN blieb Die DRV-Ausgangsspannung auf 15、3V 和 U-I_MON=10、13V。

Wie oben beschrieben wurde hier in Allen Fällen ó n mit dem Umgebuten R11 auf 2kOhm gemessen. 原始评估板 Werten und teilen bestückt ç ais。

ICH BITTE UM Unterstützung。

Mit freundlichen Grüßen ć

工业 (FH)
凯·普利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai Plies:

    第一次设置时、 M1 =低电平、M2 =高电平、则处于电流输出模式、ISC=32mA。 在这种工作模式下、如 XTR300数据表的图41 和第20页的说明所示、Icopy 会与 IMON 断开连接、并且预计不会有当前复制内容从 IMON 流出。  请参阅下图:

     

    对于添加:
    在配置第三行之后(M1=H、M2=L)、也没有从 DRV 输出中产生任何有意义的结果。
    在 V_IN=0V 且 DRV 输出端负载为500欧姆时、从大约140mV=V_IN、DRV 输出电压保持在9.95V、从大约0.2V=V_IN、U-I_MON=3.98V。

    在配置中、第四行(M1=H、M2=H)之后也没有从 DRV 输出中产生有用的信息。
    在 V_IN=0V 且 DRV 输出端负载为500欧姆时、从大约40mV=V_IN 开始、U-I_MON=6.6V。DRV 输出电压保持在15.3V、U-I_MON=10.13V。

    [/报价]

    在外部配置的运行模式下、在 M1=高电平的情况下、运算放大器上需要一个反馈网络、如 XTR300数据表第9页中所述... XTR300EVM 电路在出厂时进行了配置、支持 XTR300EVM 用户指南示例中记录的电压输出模式和电流输出工作模式;但是、它不为运算放大器提供外部配置的工作模式的反馈网络。

    谢谢。此致、

    路易斯