This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:SHDN 下拉电阻器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200964/opa2991-shdn-pull-down-resistor

器件型号:OPA2991

您好、TI!

您是否有关于 OPA2991S 上 SHDN 引脚上内部下拉电阻器值的任何信息?  我打算使用一个简单的 P 沟道 MOSFET 来禁用(上拉) SHDN 引脚、但我想确信不需要额外的下拉电阻器来克服 MOSFET 泄漏电流的问题。  此设计中不存在空间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    我将与内部团队进行核实、并就此与您联系。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、   

    我们在不同器件上有一个类似的问题、但有一个类似的关断电路问题:  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106222/tlv9152-pull-down-value-on-shdn-pin

    为了直接回答您的问题、不允许我详细说明其"关断电路"。
    幸运的是、我们可以利用电气特性表并反向工作:  

    我会使用阈值电压和 IQ 来查看是否需要电阻器:  

    祝你一切顺利。
    Caro.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro,

    也许我今天的咖啡摄入量刚刚很低、但我很难准确地讲一讲放大器 Iq 与 SHDN 引脚上的下拉强度有何直接关系。  您可以详细说明一下吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IQ 定义为流入 V+流出 V−的电流。 它不包括下拉电阻器。

    SHDN 引脚电流在下拉时指定为150nA、在外部上拉时指定为500nA。 因此 PMOS 泄漏必须远低于500nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯的帮助,你绝对是对的。

    Ben、

    我试图绑定在一起、Ron (来自上一篇文章)得到了500uA、但随后我意识到他的文章实际上是0.5uA。 很抱歉这么混乱,请遵照先生的建议。

    祝你一切顺利。
    Caro.